八月 19, 2020
11:48 PM
Hi :
最近在使用CYW20735 RTC 模块遇到一些问题
1. 根据CYW20735技术手册说明,如果使用外部32K晶振作为RTC时钟源,需要通过API去指定
RTC使用的时钟源,但是并没有找到这样的API函数,目前使用内部晶振作为时钟源,RTC的误差
很大,手册上面也说了,误差达到20%-30%
2. 由于CYW20735是内部自带的RTC模块,所以如果想保持RTC时间正确,必须给RTC部分电路提供
备用电池,并且CYW20735模块断电,电池只能给RTC部分的电路供电,功耗必须足够低
3. 使用RTC只要是对网络里面设备进行时间的同步,也就是需要用到time server model与time client model
thanks!
mandy
已解决! 转到解答。
1 解答
八月 23, 2020
05:18 PM
3 回复数