七月 14, 2020
03:20 AM
最近在使用CYW20706A2 在开发板做GPIO测试时,发现P24管脚(BT_CLK_REQ)在调用函数wiced_hal_gpio_configure_pin设置输出高电频后,使用万用表测得该脚输出3.252V,设置输出低电频后,使用万用表测得该脚输出2.978V。更换开发板后测试的数据差异不大。这是因为有哪个功能使能造成的吗?还是别的什么原因?
已解决! 转到解答。
1 解答
七月 14, 2020
06:26 PM
P4/P24被绑定到其他的pad上了,所以无法配置,请在初始化的时候调用下面的寄存器配置以将其配置为GPIO:
*((volatile uint32_t*)(0x003201b8)) = 0x7000;
5 回复数