1.CYW20706 只有2路UART,Puart用于与其他设备通信,现在想用HCI Uart做来做Debug信息的输出。
我参考了Re: How to use HCI TRACE of CYBT-213043-MESH kit 自己写了一个小历程,但是实际无输出,测试代码如附件
2.芯片手册问题:
我们在官网下载的CYW20706的手册的更新日期是04/25/2017
我们发现一些问题
比如:
PWM应该是输出PIN ,此处标注为输入,我们认为芯片手册版本比较老,有没有最新版的芯片手册给我们
3.SPI PIN:
P4 pin用来做SPI ,发现P4是有信号输出的,但是电平很低,不到1v,所以怀疑是OD输出。手册中未给出,芯片内部是否为开漏?有没有上拉电阻设置??
已解决! 转到解答。
1. HCI UART打印trace时,上位机需要使能flow control, 请参考附件代码,上位机设置为HCI UART/115200/8/None/1/RTSCTS,可以看到log输出。
2. 请参考下面的datasheet:CYW20706 Product Guide
3. 请参考下面的内容,断开P4/P24引脚的内部连接:Re: Could I config WICED_P04 as GPIO with CYW20706?
1. HCI UART打印trace时,上位机需要使能flow control, 请参考附件代码,上位机设置为HCI UART/115200/8/None/1/RTSCTS,可以看到log输出。
2. 请参考下面的datasheet:CYW20706 Product Guide
3. 请参考下面的内容,断开P4/P24引脚的内部连接:Re: Could I config WICED_P04 as GPIO with CYW20706?
Hi,Owen:
HCI uart能否关闭流控??
HCI UART流控无法关闭。