十二月 23, 2022
12:42 AM
目前正在使用贵公司的BTS724G高边开关,现在存在两个问题,请给与解答
1.当IN控制信号输入为低电平时,输出端接负载时,存在2V左右的电压
2.当IN控制信号输入为低电平时,输出端不接负载时,输出存在8V电压
以上测试,都是采用20V供电电压
已解决! 转到解答。
1 解答
十二月 28, 2022
11:07 PM
Hi:
对于开关,包括机械开关在内;是通过改变开关闸口电阻大小来实现的。当闸口电阻趋于无穷大时,为断开;趋于0时为连接。
实际工作开关;很难做到无穷大阻值,总有漏电流流过开关。这就是开关漏电流。
当漏电流达到0.1uA量级,即可点亮某些规格LED显示灯珠。此时;仅需旁路漏电流即可。
如你提供电路;LED电路不变,OUT4对AGND接1kohm电阻即可。
切记;R18不可短路,否则;“ON”时会烧毁LED。
6 回复数
十二月 26, 2022
01:15 AM
如上图所示,当IN0输入为低电平时,Y0输出应该为0V,但实际测试Y0输出有2V左右的电压,导致发光二极管微亮
十二月 28, 2022
10:49 PM
将二极管的限流电阻调整到0欧,输出还是会导致发光二极管微亮,能否确认一下,该款芯片输出通道采用这种接法就会存在这个现象?
十二月 28, 2022
11:07 PM
Hi:
对于开关,包括机械开关在内;是通过改变开关闸口电阻大小来实现的。当闸口电阻趋于无穷大时,为断开;趋于0时为连接。
实际工作开关;很难做到无穷大阻值,总有漏电流流过开关。这就是开关漏电流。
当漏电流达到0.1uA量级,即可点亮某些规格LED显示灯珠。此时;仅需旁路漏电流即可。
如你提供电路;LED电路不变,OUT4对AGND接1kohm电阻即可。
切记;R18不可短路,否则;“ON”时会烧毁LED。