Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
zbf106223512
Level 1
Level 1
Distributor - Weikeng(GC)
5 replies posted 25 sign-ins 10 questions asked

Dear Sir,

BTS7010-1EPA在正常测试过程中器件突然失效,测量Vin脚的电压只有1V,经排查发现IN脚对地电阻只有120K,正常是600K左右。目前在排查失效原因,确认Vin电压未查过限值,Vs电压也是稳定的,工作电流也未超过限值,能否帮忙建议应该从哪些方面去排查,谢谢!

原理图如下:

zbf106223512_0-1693887040414.png

 

0 Likes
3 Replies
Xiangrui
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 solutions authored 50 likes received

你好,

从原理图上目前没有发现什么明显的问题,需要补充更多的细节。

比如说:IN脚驱动的PWM频率,负载的工作电流和电流尖峰,Vs大概在什么范围,失效时的具体现象,是否触发过保护或者冒烟等,是否只有IN对地阻值发生了变化。

Regards,

Xiangrui

0 Likes
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
zbf106223512
Level 1
Level 1
Distributor - Weikeng(GC)
5 replies posted 25 sign-ins 10 questions asked
正常工作情况下,
IN脚驱动的PWM频率250Hz,占空比60%
IN脚的电压最大值及最小值的范围:0V~5.9V
负载的工作电流和电流尖峰:目前负载用的LED阵列灯,最大500mA左右
Vs范围:工作电压9~16V,试验中有26V短时过电压,还有一些瞬态的高电压
失效时的具体现象:高边无法输出,IN脚电压1.1V
是否触发过保护或者冒烟等:触发过保护未知、无冒烟、芯片表面正常
芯片其它引脚对地电阻有无异常:IN 0.6MΩ(正常值74KΩ),DEN 3.78MΩ(正常值64KΩ),其它引脚对地正常
确认Rgnd是否失效:未失效,阻值47Ω
 
其它排查发现在做CI电磁干扰试验时,叠加在电源的骚扰波形,可以叠加到IN脚,最高电压30V左右,持续时间不到5us,不知道是否存在风险。另外就是不确定会不会有ESD导致失效。
 
zbf106223512_0-1694081381668.png

 

 

0 Likes

你好,

我们可能还需要更多的信息来确认这个失效原因。

1. 一共进行了哪些实验,器件在哪一个实验中失效。

2. 器件失效时的全部信号,IN,DEN, IS, VS

3. PCB上元器件的摆放方式,比如input resistor 需要尽可能的靠近IN脚

4. 可能提供的一些应用或是项目信息

我们会尽快帮你找出问题

Regards,

Xiangrui

0 Likes