Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

SRAM

DaOk_3471341
Level 1
5 replies posted 5 questions asked 5 sign-ins
Level 1

CY62256NLL-55ZXAT と CY62256NLL-55ZXITは、

Automotive-A: –40 ℃ to +85 ℃と Industrial:  –40 ℃ to +85 ℃ のグレードの違いと認識しておりますが、

共に同じ温度範囲のサポートになっております。

データシートの電気的特性にも差が見受けられません。

Automotive-Aグレードと Industrialグレードの違いを教えていただけませんでしょうか?

グレード毎にテストフローが異なればそれぞれのテストフローを教えていただけますと幸いです。

以上、宜しくお願い致します。

0 Likes
1 Solution
ShupingZ_76
Employee
First like received Welcome!
Employee

CY62256NLL-55ZXATはAEC-Q100に準拠しております。

Industrial gradeとAuto gradeでのテストの違いは、データシートに記載してある各々の製品のスペックを満足させるための試験となります。

試験内容の詳細につきましては、社外秘となっております。

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
SudheeshK
Moderator
Moderator First question asked 750 replies posted 500 replies posted
Moderator

Hello,

Yes, the devices CY62256NLL-55ZXAT and CY62256NLL-55ZXIT have undergone different set of tests. You can use CY62256NLL-55ZXAT for Automotive-A grade applications, but CY62256NLL-55ZXIT support only industrial temperature grade.

Could you please let us know, why you need details about the test flow?

Thanks and Regards,

Sudheesh

0 Likes
DaOk_3471341
Level 1
5 replies posted 5 questions asked 5 sign-ins
Level 1

Hi Sudheesh-san,

Thank you for your reply.

I want to check what the difference between 『Automotive-A』 and 『Industrial』 tests is in the same temperature support range.

This is to confirm if the customer is using 『Automotive-A』 but 『Industrial』 is applicable.

Thanks and Regards,

0 Likes
ShupingZ_76
Employee
First like received Welcome!
Employee

CY62256NLL-55ZXATはAEC-Q100に準拠しております。

Industrial gradeとAuto gradeでのテストの違いは、データシートに記載してある各々の製品のスペックを満足させるための試験となります。

試験内容の詳細につきましては、社外秘となっております。

0 Likes
DaOk_3471341
Level 1
5 replies posted 5 questions asked 5 sign-ins
Level 1

本件ご対応いただきありがとうございます。

内容承知致しました。

0 Likes