ICL5102HV/ IEC61000-3-2

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MaKo_4831421
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
5 likes given 100 sign-ins 10 solutions authored

Device: ICL5102HV(PFC回路で使用)

Question:
1. IEC61000-3-2 Class-Cへ準拠可能ですか?
2. 最大電力は300Wで使用可能ですか?
3. 出力25W以上(最大は300W)で、IEC61000-3-2 Class-Cへの準拠は可能ですか?

Condition:
- AC100-240(±10%)

0 Likes
1 Solution
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted

MaKo 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難う御座います。

ICL5102HVはLED向けの350Wまでのアプリケーションを対応できる1パッケージ制御ICになっております。
LLC/LCC回路方式を対応できます。
内蔵の2段階コントローラ(PFC+LLC/LCC)のおかげで周辺の素子数を減らすことが可能になします。

1. IEC61000-3-2 Class-Cへ準拠可能ですか?
はい、ICL5102はEN 61000-3-2 C(IEC61000-3-2 Class-cのヨーロッパ版)に沿っています。
さらに、EMIに関してはEN 55015規格に沿っています。

2. 最大電力は300Wで使用可能ですか?
はい、可能です。

3. 出力25W以上(最大は300W)で、IEC61000-3-2 Class-Cへの準拠は可能ですか?
現在分析中なので、もう少々お待ち下さい。

宜しくお願い致します。
パブロ

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted

MaKo 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難う御座います。

ICL5102HVはLED向けの350Wまでのアプリケーションを対応できる1パッケージ制御ICになっております。
LLC/LCC回路方式を対応できます。
内蔵の2段階コントローラ(PFC+LLC/LCC)のおかげで周辺の素子数を減らすことが可能になします。

1. IEC61000-3-2 Class-Cへ準拠可能ですか?
はい、ICL5102はEN 61000-3-2 C(IEC61000-3-2 Class-cのヨーロッパ版)に沿っています。
さらに、EMIに関してはEN 55015規格に沿っています。

2. 最大電力は300Wで使用可能ですか?
はい、可能です。

3. 出力25W以上(最大は300W)で、IEC61000-3-2 Class-Cへの準拠は可能ですか?
現在分析中なので、もう少々お待ち下さい。

宜しくお願い致します。
パブロ

0 Likes
MaKo_4831421
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
5 likes given 100 sign-ins 10 solutions authored

パブロ様

1,2に関しまして、早速ご確認頂きまして、誠に有難う御座います。

3に関しまして、引き続き宜しくお願い致します。

MaKo

0 Likes
Pablo_EG
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted

MaKo 様

3.はい、300WでIEC61000-3-2 Class-Cへの準拠は可能です。
下記の資料をご確認頂ければ幸いです。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_board_REF_LLC_BUCK_4CH_320W-ApplicationNotes-v01_00...

宜しくお願い致します。

パブロ

0 Likes