Allowable Power Dissipation

Announcements

From sunburn to sun earn – we’ve got the power! Watch our #poweringgreen videos now.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

いつもお世話になっております。

ICE3BR2280JZからICE5BR2280BZの変更を検討しております。

ICE3BR2280JZの許容消費電力は下記のグラフになります。

MS_19060803_0-1656723528017.png

ICE5BR2280BZの許容消費電力は下記のグラフになります。

MS_19060803_1-1656723666214.png

ICE3BR2280JZの許容消費電力がICE5BR2280BZに比べて高いのはどのような理由が

あるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

0 Likes
1 Solution
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

ICE5BR2280BZの熱抵抗がICE3BR2280JZよりも高くなっており、

熱伝導もICE3BR2280JZの方が多いため、許容消費電力が高くなっています。

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

ICE5BR2280BZの熱抵抗がICE3BR2280JZよりも高くなっており、

熱伝導もICE3BR2280JZの方が多いため、許容消費電力が高くなっています。

0 Likes
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

いつもお世話になっております。

ご回答有難うございます。

CE5BR2280BZの熱抵抗(RthJA)・・・104K/W

ICE3BR2280JZの熱抵抗(RthJA)・・・96K/Wですが、

測定条件は同様と考えて問題ございませんでしょうか?

CE5BR2280BZのみ条件が記載されておりますので、確認させて下さい。

”Setup according to the JEDEC standard JESD51 and using minimum drainpin copper area in a 2 oz copper single-sided PCB.”

回答にございます、熱伝導とはデータシートのどのパラメータを指しているかご教示頂けませんでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

0 Likes
MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given

いつもお世話になっております。

この件、アドバイスを頂けないでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

0 Likes

両製品はJEDEC standard で測定されています。

また、前回の回答内での熱伝導はデータシートのRthja を参照しております。

Rthjaは、JunctionからAmbient温度まで熱を放散するデバイスの能力として定義されます.

れいとして、

Power loss : Pd=1W

                 Junction Temperature : Tj = 125 deg

Tj = Ta + Rthja x Pd

For ICE3, Ambient temperature ( Room temperature + case temperature)

             Ta = 125 – 96 x 1 = 29 deg

For ICE5, Ambient temperature ( Room temperature + case temperature)

             Ta = 125 – 104 x 1 = 21 deg.

 

0 Likes