我在设计PWM波驱动输出,PWM波的频率100Hz左右,选用BTS452R作为驱动元器件,输出口没接任何负载,发现PWM波形整体被抬高了,最低电压不是0V,而是4V左右,我想请教一下BTS452R能用来做为PWM波驱动输出吗?如果不适合的话,有没有其他适合的驱动芯片,我的负载需要的驱动电流不超过1A。
已解决! 转到解答。
请问PWM波的下降沿能否更陡一些
在空载情况下测试的下降沿没有意义,请带载测试。
关断时间在datasheet里已给出:
请教一下,当BTS452R用于PWM输出时,因为输入电平Input level一直在变化,如何考虑读取它的状态Status,以便采取保护措施
由于这颗智能开关,是高端工作。输出端开路时,关断状态波形取决于当时的分布电阻电容。斜波常数是分布阻容积。
看了你的波形;预期是12V幅值PWM。如果没用到智能保护且电流峰值不超过10A;平均电流不超过2A,有专用的驱动集成电路支撑30V以下PWM输出。
建议参考下。
如果有更明晰的技术要求,我们能提供更适当的建议。
Did you want output 12V 100Hz PWM output?
If the load current Ipk is lower than 10A and long time 2A. 2ED24427N01F is better for your application.
This is link for the discuss:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-2ED24427N01F-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46275b79adb0...