cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Power MOSFET

SoU_4942226
New Contributor II

IPW65R019C7ボディダイオード特性(I^2-t、Is,pulse)について2点ご相談させてください。

IPW65R019C7I^2-tグラフはございますでしょうか。

②データシート定格にIs,pulseのパルス幅はいくつでしょうか。

 

②に関しては添付のANより以下のように理解しております。

この認識が間違っていなければこちらにて回答させていただきたく考えております。

------------------------------------------------------------

添付資料はOptiMOSANではございますがIs,pulseについて以下のように記載がございます。(P.21)

通常はMOSFETId,pulseと同じ値となる。

SoU_4942226_0-1638842210981.png

 

 

このことからId,pulseの項目を確認すると以下のようになっております。

Id,pulseはID4倍となっている。

SOAを見ることでパルス幅は確認できる。

SoU_4942226_1-1638842210990.png

 

 

今回のIPW65R019C7の場合Id,pulseId4倍とはなっていないもののSOAからパルス幅は確認できる。

Id,pulseとIs,pulseは同じ値のためId,pulseSOAで確認し、その値をIs,pulseとして回答可能。

SoU_4942226_2-1638842210999.png

 

SoU_4942226_3-1638842211004.png

 

 

下記のSOA@25℃の条件からId,pulseの値は以下のようになると思われます。

 

ID,pulse

備考

tp=10us

496A

正確には100us10usの間まで496A 80usほどまでは496Aまで可能

tp=100us

400A

 

tp=1ms

210A

 

tp=10ms

110A

 

 

SoU_4942226_4-1638842211012.png

 

以上です、よろしくお願いいたします。

 

0 Likes
1 Solution
Pablo_EG
Moderator
Moderator

SoU 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難うございます。

頂いた質問を回答させて頂きます。

->①IPW65R019C7のI^2-tグラフはございますでしょうか。
残全ながら、求めているグラフを提供しておりません。
申し訳ございません。

->②に関しては添付のANより以下のように理解しております。
->この認識が間違っていなければこちらにて回答させていただきたく考えております。
細かくご説明頂き誠にありがとうございました。
完全にご認識の通りになっております。

ダイオードのId,pulseはMOSFETと同じ値になっており、SOAグラフからパルスの幅を抽出頂けます。

ご説明に修正点はないと存じます。

宜しくお願い致します。

パブロ

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
Pablo_EG
Moderator
Moderator

SoU 様

インフィニオンコミュニティをご利用頂き有難うございます。

頂いた質問を回答させて頂きます。

->①IPW65R019C7のI^2-tグラフはございますでしょうか。
残全ながら、求めているグラフを提供しておりません。
申し訳ございません。

->②に関しては添付のANより以下のように理解しております。
->この認識が間違っていなければこちらにて回答させていただきたく考えております。
細かくご説明頂き誠にありがとうございました。
完全にご認識の通りになっております。

ダイオードのId,pulseはMOSFETと同じ値になっており、SOAグラフからパルスの幅を抽出頂けます。

ご説明に修正点はないと存じます。

宜しくお願い致します。

パブロ

View solution in original post

0 Likes