Hi,
我将ADC Sample Mode 设置为Single shot,Use soc terminal,将timer的ovrflw terminal和soc连接,
但是用PSoC creater编译后发生error,
Unable to directly connect a level sensitive trigger to an edge sensitive trigger.
具体配置请参考附件,我用的是PSoC62的板子
please help me┭┮﹏┭┮
Solved! Go to Solution.
Dear Lingling ,
Thanks very much!!
我找到了问题的原因!
我先使用的的PSoC62(CY8C6247BZI-D54),分别使用Timer_counter和Scan_ADC component,
然后我又换成PSoC61(CY8C6137-F14),直接将62的TopDesign copy到61中,追加hard rising edge trigger功能
但是61和62的configure'ADC'是不一样的,从新选择之后就可以用了。
我还有一个问题想要请你帮助我,
Timer的overflow terminal 和soc treminal接续后,在cyfitter_cfg.c有下面两句处理
(void)Cy_TrigMux_Connect(TRIG11_IN_TCPWM0_TR_OVERFLOW2, TRIG11_OUT_TR_GROUP0_INPUT16, CY_TR_MUX_TR_INV_DISABLE, TRIGGER_TYPE_LEVEL);
(void)Cy_TrigMux_Connect(TRIG6_IN_TR_GROUP11_OUTPUT7, TRIG6_OUT_PASS_TR_SAR_IN, CY_TR_MUX_TR_INV_DISABLE, TRIGGER_TYPE_TCPWM_TR_OVERFLOW);
其中TRIG11_OUT_TR_GROUP0_INPUT16,这里不应该是GROUP6吗?为什么是GROUP0@LinglingG_46
PSOC Creater 生成的文件中TRIG11_OUT_TR_GROUP0_INPUT16,从GROUP0~8的地址都是相同的
对于在原理图上面连线,在底层的解析,是编译器做的,这个不需要用户去操作的。
这些都是在进入main函数之前去处理的。