Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 6 フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは コードを基本的なDFU構造、UARTインターフェイスにマージしています。コードを移動して "Blinky"のmain.cを置き換えるとき。 コンパイラのエラーメッセージは次のように表示されます。しかし、UART非同期RX読み取りとcJSONをマスクすると。 コンパイラは アドバイスしてく... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
私のブートローダーは古い https://github.com/Infineon/mtb-example-mcuboot-basic に基づいています プロジェクト。 私は2つのアプリケーションを持っています---1つはBLEを使用し、プライマリはWiFiを使用します。 MCUBoot を使用して両... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
コードの初期化 cy_en_scb_uart_status_t init_status; /* UART 動作を開始します。 */ init_status = Cy_SCB_UART_Init(UART_HW, &UART_config, &UART_context); if(init_status... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
.hexをフラッシュするにはどうすればよいですか Lauterbach を使用して PSoC6 ボードCY8CKIT-062-WIFI-BTにファイルを転送しますか? Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは CySecureToolsモジュールなしでWindows OSでmtb 3.2を操作する方法は? RDK3 開発キットには、このモジュールが必要です。 よろしく ギンタラス Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
みなさん、こんにちは。インフィニオン専用のボードで機械学習とMLを使用するのは初めてです。 クエリに関するヘルプ/アドバイスが必要です- 私のターゲットMLアプリケーションは、画像認識+音声認識+ジェスチャーセンス(多分)に関連しています。 ハードウェアを完成させるのに助けが必要です。 これは教育目... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは Webサーバーの例とMCUbootの例を組み合わせて実行しようとしています。CM0+でMCUbootブートローダーを実行し、CM4でWebサーバーの例を実行したいと思います。 2つの例を組み合わせるのと同じくらい簡単だと思いました(つまり、MCUbootの例に付属する点滅するアプリケーシ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは Zephyr OSを KIT_PSOCE84_EVKに移植しようとしていますが、公式のZephyr対応ボードリストに載っていません。 だから、自分で移植しなきゃいけないみたい。 Zephyr OSの移植ガイドやサポートはありますか?   Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは PSoC 63 でデバッグ ポートの設定を変更する必要があります。デバイスはノーマルモードで、CM0+とCM4の保護コンテストは0ですが、Cy_Flash_ProgramRow()を使用すると「無効なデバイス保護状態」が表示されます。 CM4 で実行されているユーザー コードから SFl... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは、先週、私はシステムコールを使用してpsoc 6のフラッシュメモリを書き込もうとしていましたが、より具体的にはWrite Rowシステムコールを使用していました。 データシートを覗く: 行を書き込むには、SRAM_SCATCH_ADDRをIPC_STRUCTに書き込む必要があり、そのアド... Show More
掲示板情報

PSoC™ 6

PSoC™ 6 - 32ビットArmマイクロコントローラ (MCU) のディスカッションフォーラムは、超低消費電力、柔軟性、セキュリティ、高性能のベストコンビである40nm技術についてディスカッションしています。