Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 6 フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
PSoC™ 6
ここでsrand関数を宣言しようとすると、このエラーが発生し続けます。 私はすでに を含めました。 どうすれば修正できますか?   Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
问题: 针对PSoC™ 6 单核工程的OTA,如果需要实现自定义的OTA,而不是基于Demo code 的方式实现,我们需要注意的细节有哪些?有没有参考的知道说明? 解决办法: 针对自定义OTA的,客户主要需要实现以下几个方面的功能: 1:内部Flash分区(Bootloader与APP Flash... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
親愛なるフォーラム: psoc6を使って入力信号の入力周波数を計算したい。 信号はpsoc6の入力ピンに接続されています。 入力ピンから入力信号の周波数を計算します。 参考用のサンプルコードはありますか? ありがとうございました。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6

こんにちは、みんな現在、SPIから~2000バイトを読み込まなければならないプロジェクトに取り組んでいますが、SCBブロックのRX FIFOを拡張する方法はありますか?

Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは 私はアーキテクチャ技術マニュアルを読んでいましたが、38ページで「CPUSSには最大3つの同一のSRAMコントローラがあります。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。 デバイスのデータシートで「3つの」SRAMコントローラに関する明確な情報を見つけようとしましたが、こ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
  カスタムライブラリを作成し、PDLを使用してLEDをArduinoヘッダーのデジタルピンに切り替えるプロジェクトを作成することに成功しましたか? PSoC Arduinoフォームファクタピンを使用して、Modusツールボックスを使用してArduinoシールドをPSOC6キットに接続しますか? ModusToolboxで独自のライブラリを作成するCAN?... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6

modusツールボックスで新しいアプリケーションを開くことができません。 それを解決する方法は?

Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちはPSOC6フォーラム、 私は自分のアプリケーションにDFU機能を追加するために取り組んでおり、CE213903サンプルプロジェクトを作業参照として使用しています。 コアアプリケーションを作業サンプルプロジェクトと統合し、app0を使用してapp1をメインフラッシュに正常に更新できます。 A... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
TDA38740
solved msg Solved

TDA38740的GUI的License File是什么,可以发我一份嘛

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/TDA38740/td-p/451482

Translation_Bot
PSoC™ 6
TFTドライバ、 CY8CKIT-062-WIFI-BTで使用されるCY8CKIT-028-TFT上のSitronix ST7789Vとの通信をサポートするシリアルインタフェースの例は何ですか? Sitronix ST7789Vは、DisplayTech DT018ATFT に掲載されている Ili... Show More
掲示板情報

PSoC™ 6

PSoC™ 6 - 32ビットArmマイクロコントローラ (MCU) のディスカッションフォーラムは、超低消費電力、柔軟性、セキュリティ、高性能のベストコンビである40nm技術についてディスカッションしています。