Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 6 フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは PSoC63 データシート (特に CYBLE-416045-02) には「1.71」と記載されています。 Vから3.6Vへの動作」。 POWER_DRILL2GOPSoC™電圧レギュレータを使用せずに、LiPO バッテリから 直接 できますか? 私はデジタル入力/出力にのみ興味があり、... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは 私はmath.hを必要とするいくつかの RADAR_SPEED_MONITOR ifxライブラリを使用しようとしています hypotf や sqrtf などの関数。 ただし、コンパイラはこれらの関数が宣言されている場所を見つけることができず、このエラーをスローします。 ---------... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは。私はMiniProg3を持っていて、 PSoC™ プログラマー3.29.5を使用しています。PSoC™ Creator にないプロジェクトがあります。PSoC™プログラマーに六角形をアップロードしようとすると、次のようになります。 ----------------------------... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
CYBLE-416045-02のマイコンでアプリケーションを作成しています。 ただし、10分以上経過すると突然動作しなくなります。 アプリケーションの実行時にメモリリークが発生するとは思えません。 そこで、メモリリークが発生しているかどうか、メモリ使用量を確認したいと思います。 しかし、私はそれらを... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
PSoC™ 6 の組み込みフラッシュの正しい最小耐久性はどれくらいですか? PSoC™ 6のデータシートには、フラッシュ耐久性の最低100kサイクルが記載されております。 TRMは10kサイクルの耐久性を主張しています。 62x7データシートの6.5 PSoC™ メモリを参照してください。 参照セク... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
私たちの会社には 2 つのマイクロプロセッサを使用するデバイスがあります。 CY8C4245PVI-482 および CYBLE-416045-02 ( PSoC™ 4 および PSoC6)。 デバイスは再度開くことができないケースに入りますが、特にベータテスト段階では、更新のために再プログラムする必... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
ICE3PCS01G PFC の動作が異常で、マシンの電力消費が大きく、昇圧できません。ICE3PCS01G PFC PCB のグラウンドラインが良好に動作していないのではなく、混雑していることを確認して、オリジナルの PCB を参照して、アクセサリを AD アートの PCB に公開することができ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは CY8C6347FMI-BLD33 用にカスタム BSP を作成し、そのサンプルを使用して新しい DUAL_SENSOR_BOX_KIT コア アプリケーションを開始しました。 出力を正常にコンパイルしてビルドできます。しかし、私のビルドの概要と実際のヘキサファイルの間には不一致がありま... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
こんにちは、CY8CKIT-062-WIFI-BT EVK を使用しています。 P0.3でTCPWM[0]を使ってPWM波形を作成しています。CNT[1]。 別のタイマーを使用する方法はありますか(例: TCPWM[0]です。CNT[0]) を使用して、TCPWM[0] のときに割り込みを生成します... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 6
親愛なるサーまたはマダム、 私は CAPSENSE™について聞きたいいくつかの根本的な論理的な質問があります。 1.セットアップにADCが設定されていませんが、 CAPSENSE™ はまだ正常に実行されています。 CAPSENSE™ADCを使用していますか?もしそうなら、そのADCの周波数はどれくら... Show More
掲示板情報

PSoC™ 6

PSoC™ 6 - 32ビットArmマイクロコントローラ (MCU) のディスカッションフォーラムは、超低消費電力、柔軟性、セキュリティ、高性能のベストコンビである40nm技術についてディスカッションしています。