公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 6 论坛讨论

Vison_Zhang
PSoC™ 6
Infineon provided a  PSoC™ 6 Developer Documentation web to summary almost all PSoC6 related documents for customer easy to find. We highly recommend ... Show More
Frank_vec
PSoC™ 6
PSOC6 含有两个CPU 核,现在的 example例程 比如 I2C例程中,CM4和CM0内核通过I2C 通信,CM4是Master ,CM0是SLAVE; CM4的I2C-SCK 是 60  I2C-SDA 是P61     ,CM0的I2C-SCK 是 P90  I2C-SDA 是P91  ... Show More
Moore_Zou_42099
PSoC™ 6
请问一下,我在原来的工程里添加了蓝牙的PDL模块后,编译总是不通过。版本都保持了统一,OTA的历程我已经跑通了,单独新建历程也跑通了,我新放一个蓝牙模块,直接编译,也会有同样的报错…… Show More
chen
PSoC™ 6
IDE使用PSOC Creator 4.4,程序只在m0p下运行,使用FreeRTOS。 前提概要:开发板在调试下位机时,需要通过spi连续读取从机 1000 bytes数据,间隔600~700ms,因此需使用SPI-DMA。 问题描述: 如下图所示,DMA对应的动作已打印至串口,下位机的DRDY会... Show More
行者1900
PSoC™ 6

你好  请帮忙审核原理图 是否有错误  谢谢

 

PSoC 6 MCU 用于压力传感器检测的原理图审核(要用蓝牙功能)

zhch_4550981
PSoC™ 6

请问,有PSoc6 可用的定频固件或源码吗,目前只有一个频谱仪和CY8C6347BZI-BLD53开发板。

另外,这个附件不能直接拿来用吗?编译报错。

Lambert_li
PSoC™ 6

Dear CY

请问PSOC6对256点FFT支持的怎么样?

Zheng_Li
PSoC™ 6
你好, 我需要使用PSoc6做MDIO Dual-app升级,但是看了PSoC 6 MCU Device Firmware Update Software Development Kit Guide文档里面说“Note: At the time of publication, UART-, I2C-... Show More
xuch_4839286
PSoC™ 6
我使用的CY8CKIY-062-WiFi-BT板子连接电脑。发现在设备管理器中找不到Kitprog2或Kitprog3端口。PSoC programmer上也找不到。无法将程序上载到板子上。请问应该如何解决?谢谢请问应该如何解决?谢谢 Show More
LvJian
PSoC™ 6
我们在用PSoC6 开发一款产品用到了CYBLE-416045-02 PSoC6 BLE模块,把P05管脚接上了一个LED, 我们发现在系统复位上电后P05管脚会输出一个高电平,导致这个LED不受软件控制被点亮了, 问题是,为什么这个P05管脚系统复位上电后会有一个高电平??? 注:我们在其他GPI... Show More
Simon_Chen
PSoC™ 6
Hi,     将USB CDC code example工程修改,将工程下载到自定义的使用CY8C624AAZI-S2D44芯片的板子中,将usb连接到电脑端,可以识别到一个设备:CDC Code Example,但是显示没有安装驱动,从例程文件目录下的win_drv安装驱动,提示安装驱动时出现错... Show More