Picoscope 2204Aを使用してPSoC 6 BLEパイオニアボードの供給電圧を測定するにはどうすればよいですか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは友人、

私はPSoC 6 BLEパイオニアボードの初心者です。 Picoscope 2204Aを使用してPSoC 6ボード全体の電圧降下を測定する方法についてアドバイスをいただきます。

1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V、3.3Vをボードに供給し、ボード全体の電圧降下を測定して消費電力を求めるという考え方です。

電流を測定するために、R28ゼロオーム抵抗を取り外し、2つのピンを取り付けたところ、うまく機能しました。 さて、USBケーブルを使用していくつかの電圧を供給し、ボード全体の電圧降下を測定してPSoC 6 MCUの消費電力を取得する方法は私にはわかりません。 PSoC 6 MCUは、超低電力モードで0.9V、低電力モードで1.1Vをサポートすると思います。

添付図は電流測定用です。 基板全体の電圧の測り方と、Picoscope 2204Aのフック先端の接触位置を教えてください。

Seenaa1_1-1701153926580.png

ありがとうございました。

 

シーナア

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/td-p/648470

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

あなたが言ったので:
1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V、および3.3Vを COOLDIM_PRG_BOARD に供給し、 COOLDIM_PRG_BOARD 両端の電圧降下を測定して POWER_DRILL2GO 消費電力を得るという考え方です。

つまり、USBはLDOレギュレータ(U2)を経由するため、USB経由で電圧を供給することはできません。
少なくとも3.3 + 0.5Vを与える必要があります VBUSへの電源電圧と COOLDIM_PRG_BOARD への電源電圧は常に3.3Vになります。

 COOLDIM_PRG_BOARDに電圧変動を供給する場合は、LDOを渡す必要があります。
COOLDIM_PRG_BOARDのピンP6_VDDを介して電圧を供給する必要があります。

ADSW_0-1703054517571.png


よろしくお願いします
アンドリ

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663578

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
10 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

お問い合わせ内容を調査中ですので、できるだけ早くご連絡いたします。

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/648987

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

電圧降下は、抵抗(直列)を流れる電流によって引き起こされる電圧の損失として定義されます。
実験では、どのポイントまたは荷重を測定しますか?
例えば
R28がボードに実装されている間は、パッドまたはJ3-conでR28からの電圧降下を測定できます。

どの開発ボードを使用していますか?r28についておっしゃったので、使用しているボードはCY8CPROTO-063-BLEだと思います
1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V、3.3Vを基板に供給し、電圧降下を測定するには、基板の 回路図 を参照する必要があります。

PSoCへの電源供給用のJ1(J1_01およびJ1_20)のピンP6_VDD。
次に、回路の電圧降下を測定します(C29またはVDD PSoCの正パッド[PSoCのピン4]およびピンP6_VDD)。

よろしくお願いします、
アンドリ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/649502

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるADSW、

あなたの努力と時間に感謝します。

はい、おっしゃるとおり、CY8CPROTO-063-BLEボードの回路全体の電圧降下を測定したいと思います。 基板内の電流を測定するために、 R28を取り外し、2ピン ジャンパーを取り付け、Picoscope 2204Aを使用して 2ピンをGNDで 接続しました。 ここで、同じように、回路の総電圧降下を測定します。回路図を参照しましたが、理解できません。 以下に添付されている回路図から、 CYBLE-416045-02の回路全体の電圧降下を測定するのに正しい回路図(AまたはBの図)はどれですか?

Seenaa1_3-1701260383703.png

Seenaa1_4-1701260405103.png

今:

  1. CYBLE-416045-02ボード全体の総電圧降下を測定する方法は?
  2. USBケーブルからボードに1.65V、2.5V、または3.3Vを供給した場合、ボードが計算を実行している間、ボードのどのピン/抵抗またはコンポーネントを使用して電圧降下を測定しますか?
  3. ボードの全電圧を測定するための適切な連絡先/ポイントの場所はどこですか? J1のピンP6_VDDでGNDに連絡できますか?
  4. 最後に、返信からこのメッセージがわかりませんでした。 pls、図を使用してボードに表示してください。

Seenaa1_6-1701261447206.png

 

 

 

例えば、このように電流を測定したことがあります。 そうでしょう。 次の図を見てください。

Seenaa1_1-1701260098155.png

 

さらに明確にするために数字を使っていただけますか?

どうもありがとう。

Seenaa1さん

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/649769

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

A回路は、ターゲットボード( CY8CPROTO-063-BLE)の電圧レギュレータ(LDO)です。
電圧を5V(USB)から3.3Vに低減して安定させます。

ADSW_0-1701503598705.png
しかし、電圧がターゲットボードに来る前(CYBLE-416045-02)には、逆電圧保護回路があります
Vtargピンから電源電圧が印加された場合、この回路の前に回路を保護します(CYBLE-416045-02)。

ADSW_1-1701503856034.png

B回路はkitprog2の一部で、ターゲットモジュールvUSBの電圧監視やSIO電圧の基準として使用します。

ADSW_2-1701504127945.png

  1. CYBLE-416045-02ボード全体の総電圧降下を測定する方法は?

    電圧を測定するには tagに印加CYBLE-416945-02 、C29のパッドを使用してください
    ADSW_3-1701504549634.png

    またはCYBLE-416045-02のパッド番号4

    ADSW_4-1701504757331.png

     

  2. USBケーブルからボードに1.65V、2.5V、または3.3Vを供給した場合、ボードが計算を実行している間、ボードのどのピン/抵抗/またはコンポーネントを使用して電圧降下を測定しますか?

    実際には、1.65V、2.5V、3.3Vの電圧出力で動作するように最小電圧入力の電圧レギュレータ回路があるため、USBポートからボードに3.3Vを供給できます。
    ピンP6_VDDを介して外部から電圧を供給し、そのピンでグランドパッド(ピン)に対してボードの 入力電圧 として測定できます。
    ADSW_5-1701505017010.png

     

  3. ボードの全電圧を測定するための適切な連絡先/ポイントの場所はどこですか?J1のピンP6_VDDでGNDに連絡できますか?
    ピコスコープの(+)プローブをP6_VDDピンに接続し、(-)プローブをGNDピンに接続してVinを測定します(ボードに適用)。
    CYBLE-416045-02の4番目のピンへの他の(+)プローブとGNDへの他の(-)プローブを使用して、モジュールの電圧を測定します。

    ただし、電圧の差はかなり小さいだけです。

    よろしくお願いします、
    アンドリ


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/651420

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはADSW、

お時間を割いていただき、ありがとうございました。もう1つ、C29はBLEモジュールの電圧のみを測定するために使用され、ボードの総電圧を測定するために使用されていないと思います。ここで何か考えはありますか? ボードの特定のコンポーネントだけでなく、ボードの総電圧が必要なためです。

Seenaa1_0-1701760538462.png

最後に、何度測定しても測定電圧値が変化(定数値ではない)するのはなぜですか? 定数値でなければならないと思います。

 

本当にありがとう。

Seenaa1さん

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/652822

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1 

返信が遅くなり申し訳ございません。

はい、C29はBLEモジュールの測定にのみ使用されます。
COOLDIM_PRG_BOARDの全電圧を測定する場合は、ピンP6_VDDを介してCOOLDIM_PRG_BOARDに電源を供給し、そのピンでも測定できます。
しかし、電圧降下はケーブルまたは電源電圧ラインによって引き起こされます。


最後に、何度測定しても測定電圧値が変化(定数値ではない)するのはなぜですか?
どのピンまたはパッドを使用しましたか?
電圧の変化は CYBLE-416945-02のパフォーマンスによって引き起こされる可能性があり、アクティブな周辺機器とアプリケーションによって異なります。


よろしくお願いします
アンドリ


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/660320

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるアンドリ、

改めまして、皆様の素敵なご支援に感謝いたします。

「 COOLDIM_PRG_BOARDの全電圧を測定したい場合は、外部からピンP6_VDDを介して COOLDIM_PRG_BOARD に電圧を供給し、そのピンでも測定できます。」

すでに、電圧はUSBケーブルを使用して COOLDIM_PRG_BOARD に供給されています。 COOLDIM_PRG_BOARDの全電圧を測定するには、外部電圧電源を使用する必要があると思いますか?外部電源電圧を使用するよりも、 COOLDIM_PRG_BOARD の電圧を測定する別のメカニズムがある方が良いです。

どのピンまたはパッドを使用しましたか?

ピソクソペのGNDをCOOLDIM_PRG_BOARDのGNDに接続し、ピコスコープの+端子をCOOLDIM_PRG_BOARDのP6_VDDピンで接続しました。

感謝。

シーナア

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/661027

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

あなたが言ったので:
1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V、および3.3Vを COOLDIM_PRG_BOARD に供給し、 COOLDIM_PRG_BOARD 両端の電圧降下を測定して POWER_DRILL2GO 消費電力を得るという考え方です。

つまり、USBはLDOレギュレータ(U2)を経由するため、USB経由で電圧を供給することはできません。
少なくとも3.3 + 0.5Vを与える必要があります VBUSへの電源電圧と COOLDIM_PRG_BOARD への電源電圧は常に3.3Vになります。

 COOLDIM_PRG_BOARDに電圧変動を供給する場合は、LDOを渡す必要があります。
COOLDIM_PRG_BOARDのピンP6_VDDを介して電圧を供給する必要があります。

ADSW_0-1703054517571.png


よろしくお願いします
アンドリ

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663578

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはアンドリ、

本当にありがとう。 今、それは私には明らかです。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663640

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Seenaa1

ご確認ありがとうございます
その後、このスレッドを閉じます。

おかげで & regards
アンドリ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/664310

0 件の賞賛