亲爱的先生,

我的客户想要获得最大的 ADC 采样率。

我尝试使用设备配置器来设置 ADC,但获得的扫描持续时间为 2.16us,硬件样本的平均值为 2。扫描持续时间接近 4us。

如何改进?

最诚挚的问候,

比利 Screenshot 2023-12-11 at 1.45.30 PM.png

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/td-p/656759

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Nin,

我将时钟频率修改为 36MHz,4ch ADC 的扫描持续时间达到了 2us。

我认为它现在符合 2 Msps 的 SAR ADC 规范。

谢谢你的帮助。

Screenshot 2023-12-11 at 11.36.54 PM.png

最诚挚的问候,

比利

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/m-p/657362

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@BiHs_1362951

SAR ADC 的扫描速率由多个因素决定,包括时钟频率、采样通道数和 ADC 的分辨率。 通常,当时钟频率达到最大值且采样信道数量最少时,SAR ADC 的扫描速率最高。

根据你附上的屏幕截图,看来你使用的是 CY8C6245LQI-S3D72,也就是 PSoc62 MCU。

PSoc62 微控制器有一个 12 位、2 Msps 的 SAR ADC,它可以在 36 MHz 的最大时钟速率下运行,并且在该频率下至少需要 18 个时钟才能进行 12 位转换。

我尝试将时钟分频器从 16 位分频器 0 clk (在您的设备配置器中使用)更改为 8 位分频器 0 clk ,如屏幕截图中所述,我的 扫描持续时间达到 163.83us。

nin_2-1702279220964.png

最诚挚的问候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/m-p/656870

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Nin,

我将时钟频率修改为 36MHz,4ch ADC 的扫描持续时间达到了 2us。

我认为它现在符合 2 Msps 的 SAR ADC 规范。

谢谢你的帮助。

Screenshot 2023-12-11 at 11.36.54 PM.png

最诚挚的问候,

比利

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/m-p/657362

0 点赞