Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的先生,

我的客戶希望獲得最大 ADC 採樣率。

我嘗試使用設備配置器來設置 ADC,但實現的掃描持續時間為 2.16us,HW 樣本平均為 2。掃描持續時間接近 4us。

如何改進它?

最好的問候,

比利 Screenshot 2023-12-11 at 1.45.30 PM.png

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/td-p/656759

1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@BiHs_1362951

SAR ADC 的掃描速率由多個因素決定,包括時脈頻率、採樣的通道數和 ADC 的解析度。 通常,當時脈頻率達到最大且採樣的通道數量最小時,SAR ADC 的掃描速率是最高的。

根據您附加的屏幕截圖,似乎您使用的是 CY8C6245LQI-S3D72,這是 PSoC62 MCU。

PSoC62 MCU 具有 12 位元、2 Msps SAR ADC,可以以 36 MHz 的最大時脈速率運行,並在該頻率上至少需要 18 個時鐘才能進行 12 位元轉換。

我嘗試將時鐘分隔器從 16 位分隔器 0 clk (用於您的設備配置器)更改為 8 位分隔器 0 cl k,並且我實現了 163.83us 掃描持續時間,如下面在屏幕截圖中所述 。

nin_2-1702279220964.png

最好的問候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC6-max-ADC-sample-rate/m-p/656870

0