你好,英飞凌社区,

我希望这条消息对你有好处。 我目前在 PSoC6 COOLDIM_PRG_BOARD上的 Wi-Fi_MQTT_Client 示例中遇到了问题,我正在寻求帮助来解决这个问题。

我已经遵循了示例步骤,包括生成 client.key, client.crt, 以及其他必需的配置。 Wi-Fi 连接成功,但在尝试 MULTICH_CONNECT_PCB MQTT 代理 (test.mosquitto.org) 时, 我遇到以下错误:

`MQTT 连接失败,错误代码为 0x8060009。`

我已经验证了证书、密钥文件和其他配置的正确性。 Wi-Fi 连接已建立,没有问题。

如果有人对这个特定的错误代码有经验,或者对Wi-fi_MQTT_Client示例中的常见陷阱有见解,我将不胜感激。 我应该检查什么具体内容或应该采取任何其他故障排除步骤吗?

 

预先感谢您的帮助!

最诚挚的问候,😊

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Issue-with-Wi-Fi-MQTT-Client-on-PSoC6-MQTT-Connection-Error-0x8060009/td-p/679044

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

如果使用 Wi-Fi_MQTT_Client 项目自动生成的证书,则必须修改 FreeRTOSConfig.h 文件中的configUSE_TICK_HOOK 为"0" 。 确保 mbedtls_user_config.h 文件也根据上述更改进行了更新。

请再次检查"mqtt_client_config.h" 文件中的客户证书、客户私钥和根 ca 证书是否正确。 此外,还要查看经纪人的地址。 当这些信息不正确时,连接通常会失败。

谢谢,

Rakesh B G

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Issue-with-Wi-Fi-MQTT-Client-on-PSoC6-MQTT-Connection-Error-0x8060009/m-p/689466

0 点赞