Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

一部の部品には仕様がありますが、PSoC 63で使用されているBGA124には仕様がありません

この部分のはんだボールの組成を知りたいです。 つまり、SAC105ですか、それとも他のものですか?

 

品番: CY8C6347BZI-BLD54

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/td-p/653395

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DaEr_349131

社内チェックの結果、
CY8C6347BZI-BLD54のはんだボール構成は SAC305です。

この情報はあなたのニーズを満たしていますか?

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/655466

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DaEr_349131

お問い合わせいただきありがとうございます。

私はまだこのクエリについて内部で議論しています。
ご不便をおかけして申し訳ございません。

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/653807

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DaEr_349131

社内チェックの結果、
CY8C6347BZI-BLD54のはんだボール構成は SAC305です。

この情報はあなたのニーズを満たしていますか?

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/655466

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

完璧、ありがとう!

インフィニオンは、この部品のIRリフロー温度と時間のガイドラインを提供していますか?
- ボードは4層で、L2,3,4に多くのグランドがあります。
- はんだペースト:KOKI S3X58-M406

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/656226

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

どういたしまして@DaEr_349131🙂

リフロープロファイルについては、JEDEC-STD-020Fを参照しています。

PSoC 63のデータシートには、以下のデータがあります。

MuhammadNanda_K_0-1702395662647.png

私が提供できる情報はこれだけです。
はんだペーストプロファイルについては、他の/外部参照を参照する場合があります。

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/658287

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DaEr_349131

ごめんなさい。
この件について、まだ懸念はありますか?
そうでない場合は、このディスカッションスレッドを閉じます。

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/661021

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@DaEr_349131

回答を解決策としてマークし、返信がなくなったため、
私はあなたの質問が解決されたか、多分あなたは別のより重要な優先事項を持っていると仮定しました。

その後、このディスカッションスレッドをロックします。 🙂
今後、他の問題が発生した場合は、遠慮なく新しいスレッドを作成してください。

ありがとう、よろしく、
ムハンマド・ナンダ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC63-BGA124-solder-ball-composition-SAC105-or-something-else/m-p/663437

0 件の賞賛