在智能门锁应用中:
1:如果sence clock source 选择 auto,那么button正常,但是Proximity 信号量太小。
Proximity scan resolution已经是16bit,整个手掌压住面板时,效果如图1.信号量太少。
如果sence clock source 不选择auto,而是其他任何一个,那么,在无按键时,效果如图2.即按键一直触发。
是不是因为CP(寄生电容)太大的原因?
2:Proximity 直接连到12个button。在整机进入睡眠状态时,定时每隔300ms去扫描一次Proximity ,如果有触摸按键,则唤醒mcu,进入active状态去每隔20ms扫描 一次button。
这种方式是否可以到达节约功耗的作用?有什么建议?
3:对于低功耗的应用,是否有相关文档推荐学习?
已解决! 转到解答。
1: 对于低功耗的应用,是否有相关文档推荐学习?
系统将功耗的方法:https://www.cypress.com/file/385936/download
CapSense 在架构设计上面降低功耗的办法:请参考P4的code example:
https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce210290-psoc-4-capsense-low-power-ganged-sensor
https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce95288-capsense-low-power-psoc-4
2: 你通过通过CSD的组件测sensor的寄生电容。
参考API: CapSense_RunSelfTest()
3: 你需要先通过smartsense的方式先获得一张触摸的参数,然后再通过tuner来进行微调,获得理想的组件参数。