Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

psoc 4343wの作業I2sコード例を教えてください

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

おかげで @Ekta

上記の例をすべて試しましたが、開始cyhal_i2s_start_tx(&i2s)が失敗し、終了メインで終了しました

私はpsocクリエーターで例を試しましたが、ここで同様の作業コードが必要ですが、psocクリエーターからMTBに移植されたコードが必要です

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoc 4343Wの接続は何ですか

->sck、データ、同期ラインの場合はP5_1,2,3ですか、

->i2s0またはi2s1を有効にする必要がありますか?

->i2を有効にしても、P5やP11ピンなどの回線を接続またはリンクすることは想定されていますか?

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @shankaragurur_5 

->i2s0またはi2s1を有効にする必要がありますか?

私が共有したコード例ではHALを使用しているため、デバイスコンフィギュレーターでI2S_0やI2S_1を有効にする必要はありません。 HALを使用する場合、デバイスコンフィギュレータを使用する必要はありません。

->sck、データ、同期回線の場合はP5_1,2,3ですか

コード例は、既定で CY8CKIT-062-WIFI-BTボードで、次の接続を行う必要があります。

Ekta_0-1692687761378.png

CY8CKIT-062-WIFI-BT を使用している場合は、ボードと一緒に CY8CKIT-028-TFT シールドを使用する必要があります。 シールドには、このコード例の動作に必要なオーディオ コーデックが含まれています。

他のボードを使用している場合は、サードパーティのモジュールを使用する必要があります Pmod I2S2:ステレオオーディオ入力と出力 。
例をテストするためにこれらのいずれかを使用していることをCAN 確認できますか?

これが、例が失敗している理由である可能性があります。

->i2を有効にしても、P5やP11ピンなどの回線を接続またはリンクすることは想定されていますか?

このコードは、I2Sピンをポート5にリンクします

Ekta_1-1692688080857.png

 

 

よろしくお願いいたします
エクタ

 

0 件の賞賛