Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛なるサーまたはマダム、

私は CAPSENSE™について聞きたいいくつかの根本的な論理的な質問があります。

1.セットアップにADCが設定されていませんが、 CAPSENSE™ はまだ正常に実行されています。 CAPSENSE™ADCを使用していますか?もしそうなら、そのADCの周波数はどれくらいですか?それとも、他の信号変換方法が使われたのでしょうか?

HotPins_0-1705578592560.png

2. CAPSENSE™のサンプル出力レートはどれくらいですか? データ形式は何ですか?CAPSENSE™信号を他の信号と同期させる必要があるので、それについて知る必要があります。

3.ここでのスキャン時間は、 CAPSENSE™ のコンバージョン率と同じですか?

HotPins_1-1705578919159.png

よろしくお願いいたします

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/td-p/679127

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@HotPins

以下はあなたの質問に対する答えです:

1.セットアップにADCが設定されていませんが、 CAPSENSE™ はまだ正常に動作しています。 CAPSENSE™ ADCを使用していますか?もしそうなら、そのADCの周波数はどれくらいですか?それとも、他の信号変換方法が使われたのでしょうか?

回答: CAPSENSE™の動作に外部ADCのセットアップは必要ありません。 CAPSENSE™ 自体はADCの原理に基づいて動作します。 ADCの分解能によって、 CAPSENSE™ 感度は異なります。

 

nin_1-1705649038330.png

 

CAPSENSE™センシング回路は、EVAL_PASCO2_SENSORの静電容量を直接測定する独自の静電容量/デジタル変換方式を使用しています。この方式により、外付けADCが不要になり、高精度で高速な応答時間が可能になります。

  1. CAPSENSE™のサンプル出力レートはどれくらいですか?データ形式は何ですか?CAPSENSE™信号を他の信号と同期させる必要があるので、それについて知る必要があります。

答える:。 CAPSENSE™回路内の電流/デジタルコンバータの出力カウントは、rawcountとして知られています。これらはデジタル価値です。

上記の質問の詳細については、『CAPSENSE™and CAPSENSE™ 設計ガイドの概要』を参照してください。それはあなたに CAPSENSE™ とその動作原理についてのいくつかのアイデアを与えるでしょう。

  1. ここでのスキャン時間は、 CAPSENSE™ のコンバージョン率と同じですか?

答える:

CAPSENSE™テクノロジーのスキャン時間とは、EVAL_PASCO2_SENSORがフルスキャンサイクルを完了するのにかかる時間を指します。この間、 EVAL_PASCO2_SENSOR は各チャネルの静電容量を測定し、対応するデジタル値を出力します。

スキャン時間はコンバージョン率と同じではありません。

よろしくお願いいたします

ニン

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/679736

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@HotPins

以下はあなたの質問に対する答えです:

1.セットアップにADCが設定されていませんが、 CAPSENSE™ はまだ正常に動作しています。 CAPSENSE™ ADCを使用していますか?もしそうなら、そのADCの周波数はどれくらいですか?それとも、他の信号変換方法が使われたのでしょうか?

回答: CAPSENSE™の動作に外部ADCのセットアップは必要ありません。 CAPSENSE™ 自体はADCの原理に基づいて動作します。 ADCの分解能によって、 CAPSENSE™ 感度は異なります。

 

nin_1-1705649038330.png

 

CAPSENSE™センシング回路は、EVAL_PASCO2_SENSORの静電容量を直接測定する独自の静電容量/デジタル変換方式を使用しています。この方式により、外付けADCが不要になり、高精度で高速な応答時間が可能になります。

  1. CAPSENSE™のサンプル出力レートはどれくらいですか?データ形式は何ですか?CAPSENSE™信号を他の信号と同期させる必要があるので、それについて知る必要があります。

答える:。 CAPSENSE™回路内の電流/デジタルコンバータの出力カウントは、rawcountとして知られています。これらはデジタル価値です。

上記の質問の詳細については、『CAPSENSE™and CAPSENSE™ 設計ガイドの概要』を参照してください。それはあなたに CAPSENSE™ とその動作原理についてのいくつかのアイデアを与えるでしょう。

  1. ここでのスキャン時間は、 CAPSENSE™ のコンバージョン率と同じですか?

答える:

CAPSENSE™テクノロジーのスキャン時間とは、EVAL_PASCO2_SENSORがフルスキャンサイクルを完了するのにかかる時間を指します。この間、 EVAL_PASCO2_SENSOR は各チャネルの静電容量を測定し、対応するデジタル値を出力します。

スキャン時間はコンバージョン率と同じではありません。

よろしくお願いいたします

ニン

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/679736

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはニン、

PSOC6にはまだ1.8Vがあることに気づきましたが、3.3Vを1.8Vに変換すると、 CAPSENSE™に影響がありますか?

よろしくお願いいたします

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/680876

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@HotPins

どのCAPSENSE™デバイスを使用していますか? デバイスのそれぞれのデータシートに記載されている動作電圧に応じて、適切な電源電圧を使用してください。

よろしくお願いいたします

ニン

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/689973

0 件の賞賛