ADCピンとGPIOピンの高速スイッチング

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは、私は PSoC™ 6 CY8CPROTO-062-4343Wを使用しており、4線式抵抗膜方式タッチスクリーンを測定しようとしています。4線式抵抗膜方式タッチスクリーンの仕組みにより、特定のピンへの接続は、x軸とy軸のどちらで TESTBOARD_150PC_OUT を読み取るかによって異なります。 私は(PID)制御ループにデータを使用しているので、1ms以下の読み出し時間を得ることを望んでいました。 これは可能ですか、可能な場合、GPIOピンとADCピンをどのように構成すればよいですか?よろしくお願いします!OS:Win10の ModusToolbox™ 3.1 PSoC™ 6 CY8CPROTO-062-4343W

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Fast-switching-of-ADC-and-GPIO-pins/td-p/671812

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@JoachimGeelen

スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。

おかげで、よろしく、
ソビットパンダ
インフィニオンテクノロジーズ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Fast-switching-of-ADC-and-GPIO-pins/m-p/697541

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@JoachimGeelen

4線式タッチスクリーンをPSoC6に接続するには、X座標とY座標にADCチャネルを使用する必要があります。 タッチスクリーンのX +、X-、Y +、Y-を適切なピンにMULTICH_CONNECT_PCBし、タッチスクリーンのデータシートに従ってタッチ検出アルゴリズムに従います。

速度を最適化するには、ハードウェアトリガ/連続変換モードを使用し、ADC変換を処理するためにポーリングではなく割り込みを使用し、クロック周波数を最大許容限度(36MHz)に設定します。

切り替えの部分について詳しく教えてください。

おかげで、よろしく、

ソビット

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Fast-switching-of-ADC-and-GPIO-pins/m-p/672807

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@JoachimGeelen

スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。

おかげで、よろしく、
ソビットパンダ
インフィニオンテクノロジーズ

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Fast-switching-of-ADC-and-GPIO-pins/m-p/697541

0 件の賞賛