哪些是带有 16 位或更高的 ADC、I2S 输出和 FPU 的最便宜的 uC?

(我不是在问 PSoC6,但是这个论坛要求我选择一些东西)

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@The_BOOM

请允许我请您根据优先顺序列出您的需求。

如果必须使用 16 位以上 ADC 和 I2S,那么在增加成本的情况下,我们建议您选择 PSoC 5 设备。 尽管没有浮点单元,但PSoC 5仍能够计算出你想要的东西。 您 CAN 参考此讨论 https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/PSOC5-have-fpu/td-p/180271 

或者

如果优先考虑的是 I2S 和 FPU,那么我们建议你选择我之前推荐的 PSoC 6 设备。 您只需添加 16 个 12 位转换的结果即可制作 16 位转换器 CAN 。 但是随之而来的是两个问题。
1。 噪声会随着功率的增加而增加,因此要获得16位的噪声系数,你必须添加16^2的转换并取平方根。
2。积分非线性度 (INL) 不会随平均值而变化,因此只能使用 12 位 INL。 这取决于你的需求。

希望这会有所帮助,如果需要其他帮助/信息,请告诉我。

谢谢!
亲切的问候
Arpit Srivastav

在原帖中查看解决方案

0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您 CAN 还参考 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_5LP_CY8C58LP_Family_Datasheet_Programmable_System-on-Chi... PSoC 5 具有高达 20 位的 ADC,并且还支持 I2S。 如果您还有其他疑问,请告诉我

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢!

CY8C58LP 的售价似乎超过 12 美元。 我正在寻找便宜一个数量级的零件。

我的应用程序很简单:16 位(或更好)的模拟音频到 I2S 转换器。 只需要一个声道(单声道,不是立体声)。

实现这一目标的最便宜方法是什么?

谢谢!

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@The_BOOM

请允许我请您根据优先顺序列出您的需求。

如果必须使用 16 位以上 ADC 和 I2S,那么在增加成本的情况下,我们建议您选择 PSoC 5 设备。 尽管没有浮点单元,但PSoC 5仍能够计算出你想要的东西。 您 CAN 参考此讨论 https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/PSOC5-have-fpu/td-p/180271 

或者

如果优先考虑的是 I2S 和 FPU,那么我们建议你选择我之前推荐的 PSoC 6 设备。 您只需添加 16 个 12 位转换的结果即可制作 16 位转换器 CAN 。 但是随之而来的是两个问题。
1。 噪声会随着功率的增加而增加,因此要获得16位的噪声系数,你必须添加16^2的转换并取平方根。
2。积分非线性度 (INL) 不会随平均值而变化,因此只能使用 12 位 INL。 这取决于你的需求。

希望这会有所帮助,如果需要其他帮助/信息,请告诉我。

谢谢!
亲切的问候
Arpit Srivastav

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

THE_BOOM:
PSoC 中实现 I2S 所需的常见元素是通用数字模块 (UDB)。
它们并不存在于所有芯片中,它们很灵活,但面积很大,这推高了硅的成本。
比较数量 1 数量 1000
CY8C6347BZI-BLD53 13.818.74
CY8C4248GZI-L489 12.68 8.03
CY8C5888LTI_LP097 25.2017.50
CY8C5888具有三角积分ADC, CAN 达到16位。
其他都有 12 位 SAR,你必须对多个样本求平均值才能达到 16 位。
PSoC6 部件有 FPU,而其他则没有。
----丹尼斯

0 点赞