Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

16ビット以上のADC、I2S出力、およびFPUを備えた最も安価なUCはどれですか?

(私はPSoC6について尋ねていませんが、このフォーラムでは何かを選ぶ必要がありました)

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @The_BOOM

優先順位に基づいて要件をリストするように要求してもいいですか。

16ビット+ ADCとI2Sが必要な場合は、コストがかかりますが、PSoC 5デバイスを使用することをお勧めします。 PSoC 5は、浮動小数点ユニットがないにもかかわらず、必要なものを計算することができます。 CANこの議論も参照 https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/PSOC5-have-fpu/td-p/180271

又は

優先順位がI2SとFPUの場合は、以前に推奨したPSoC6デバイスを使用することをお勧めします。 16 ビット変換の結果を 16 回加算するだけで CAN 12 ビット コンバーターを作成できます。 しかし、これで、2つの問題が発生します。
1. ノイズは電力として追加されるため、16ビットのノイズ指数を取得するには、16 ^ 2変換を追加して平方根を取得する必要があります。
2. 積分非線形性(INL)は平均化しても変化しないため、12ビットINLで立ち往生しています。 それはあなたのニーズに依存します。

これがお役に立てば幸い、他のヘルプ/情報が必要な場合はお知らせください。

感謝!
敬具
アルピット・スリバスタフ

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @The_BOOM

参考までに CAN 以下のリンクを参照してください。

1. CY8C61x6, CY8C61x7 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_6_MCU_PSoC_61_Datasheet_Programmable_System-on-Chip_(PSo... 

2. PSoC 6 マイクロコントローラ: CY8C61x8, CY8C61xA データシート https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_6_MCU_CY8C61x8_CY8C61xA-AdditionalTechnicalInformation-v... 

3. CY8C62x6, CY8C62x7 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_6_MCU_CY8C62x6_CY8C62x7-DataSheet-v14_00-EN.pdf?fileId=8... 

4. PSoC 6 マイクロコントローラ: CY8C62x8, CY8C62xA データシート https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSOC_6_MCU_CY8C62X8_CY8C62XA-DataSheet-v16_00-EN.pdf?fileId=8... 

5. PSoC™ 6 MCU: CY8C63x6, CY8C63x7 データシート https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_6_MCU_PSoC_63_with_BLE_Datasheet_Programmable_System-on-... 

 

このリンクは、 20%20the%20フローティング https://community.infineon.com/t5/PSoC-6/How-to-enable-disable-the-M4-floating-po...

他に何か必要な場合はお知らせください

感謝!
敬具
アルピット・スリバスタフ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

CANhttps://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_5LP_CY8C58LP_Family_Datasheet_Programmable_System-on-Chi...b9 PSoC 5は最大20ビットADCを搭載しており、I2Sもサポートしています。さらに質問があれば教えてください

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

どうも!

CY8C58LPは12米ドル以上で販売されているようです。 桁違いに安い部品を探しています。

私のアプリケーションは簡単です:16ビット(またはそれ以上)のアナログオーディオ-I2Sコンバータ。 必要なのは1つのチャンネル(ステレオではなくモノラル)だけです。

それを達成するための最も安価な方法は何ですか?

どうも!

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @The_BOOM

優先順位に基づいて要件をリストするように要求してもいいですか。

16ビット+ ADCとI2Sが必要な場合は、コストがかかりますが、PSoC 5デバイスを使用することをお勧めします。 PSoC 5は、浮動小数点ユニットがないにもかかわらず、必要なものを計算することができます。 CANこの議論も参照 https://community.infineon.com/t5/PSoC-5-3-1/PSOC5-have-fpu/td-p/180271

又は

優先順位がI2SとFPUの場合は、以前に推奨したPSoC6デバイスを使用することをお勧めします。 16 ビット変換の結果を 16 回加算するだけで CAN 12 ビット コンバーターを作成できます。 しかし、これで、2つの問題が発生します。
1. ノイズは電力として追加されるため、16ビットのノイズ指数を取得するには、16 ^ 2変換を追加して平方根を取得する必要があります。
2. 積分非線形性(INL)は平均化しても変化しないため、12ビットINLで立ち往生しています。 それはあなたのニーズに依存します。

これがお役に立てば幸い、他のヘルプ/情報が必要な場合はお知らせください。

感謝!
敬具
アルピット・スリバスタフ

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

THE_BOOM:
I2Sを実装するためにPSoCで共通に必要な要素は、ユニバーサルデジタルブロック(UDB)です。
これらはすべてのチップに存在するわけではなく、柔軟性がありますが、面積が大きく、シリコンのコストを押し上げます。
比較数量 1 数量 1000
CY8C6347BZI-BLD53 13.818.74
CY8C4248GZI-L489 12.68 8.03
CY8C5888LTI_LP097 25.2017.50
CY8C5888デルタシグマADCを備えており、 CAN は16ビットに達します。
他のものは12ビットSARを持っており、16ビットに到達するには複数のサンプルを平均する必要があります。
PSoC6のパーツにはFPUがありますが、そうでないパーツもあります。
----デニス

0 件の賞賛