Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

我使用 PSoC6ble 套件板(CYBLE-416045)完成了一個項目,並且我能夠使用 scb5 使用 SPI 實例。 我能夠將 SCLK 驅動到 100 兆赫,我的 TFT 屏幕喜歡它。 所以我們上了一台 PS0C6 CY8C6137BZI-F54。

現在,除非將輸入時脈頻率設置為 1MHz,否則我無法讓 SPICLK 從序列區塊中出現,然後甚至我也得到 250kHz 輸出流。 如果我將其設置為任何其他頻率,SS 和 MOSI 都可以工作,但 SCLK 是平線的。 我可以使用 SCLK Hi 或 Lo 將模式設置為啟動/靜態,因此我知道該組件正在驅動 SCLK 線。

我嘗試了各種時鐘源,內部,外部等,總是一樣。

想知道這是否有錯誤? 我一直在使用 PSoC 很長一段時間,我花了 12 個小時的時間來進行這個問題,我感到困惑。

請幫忙!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Unable-to-get-SPICLK-to-run-more-than-250kHz/td-p/656407

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@cjh39

我建議首先在新硬件上嘗試一個基本的 SPI 示例。 為了有效地調試問題,我需要檢查源和硬件設置。 請您分享詳細信息嗎?

最好的問候

巴米·纳拉西姆哈·谢纳沃伊

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Unable-to-get-SPICLK-to-run-more-than-250kHz/m-p/656817

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@cjh39

我建議首先在新硬件上嘗試一個基本的 SPI 示例。 為了有效地調試問題,我需要檢查源和硬件設置。 請您分享詳細信息嗎?

最好的問候

巴米·纳拉西姆哈·谢纳沃伊

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Unable-to-get-SPICLK-to-run-more-than-250kHz/m-p/656817

0