Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

みなさん、こんにちは。

インフィニオンのハードウェアでMLを使い始める予定なので、ModusToolbox for Machine Learningを使いたいと思っていますが、私の理解では、PSoC 6でのみサポートされています。(他にあれば、詳細を教えてください)

ただし、PSoC 6のハードウェア/開発キットはこの リンクに記載されているとおりですが、これらすべてが機械学習でサポートされているかどうかはわかりません。

ModusToolbox for Machine Learningと互換性のあるハードウェア/開発キットと、 CY8CKIT-062S4が同じものをサポートしているかどうかを教えてください。

よろしく
サバト

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-Hardware-Development-Kits-for-Machine-Learning/td-p/743493

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用することをお勧めします CY8CKIT-062S2-43012 、最大のPSoC 6(2Mフラッシュ)が含まれているため。

また、Arduinoシールドコネクタもサポートしているため、CY8CKIT-028-SENSEなどのセンサーに付属する一部のシールドを使用できます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-Hardware-Development-Kits-for-Machine-Learning/m-p/743789

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

使用することをお勧めします CY8CKIT-062S2-43012 、最大のPSoC 6(2Mフラッシュ)が含まれているため。

また、Arduinoシールドコネクタもサポートしているため、CY8CKIT-028-SENSEなどのセンサーに付属する一部のシールドを使用できます。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-Hardware-Development-Kits-for-Machine-Learning/m-p/743789

0 件の賞賛