我正在尝试在 chatgpt 的指导下建立一个图书馆

在 PSoC Creator 中创建和使用外部库 (.a) 需要几个步骤。 以下是使用 PSoC Creator 的分步示例:

步骤 1:创建新项目

  1. 启动 PSoC 创建器。
  2. 前往File > New > Project...并选择您的 PSoC 设备。
  3. 单击 “"确定”。"

步骤 2:创建库项目

  1. File > New > Project...再去一遍。
  2. 选择 “"资源库” " 作为项目类型。
  3. 为您的库项目命名并指定其位置。 单击 “"确定”。"
  4. 在库项目中,您可以创建要在其他项目中重复使用的函数、变量和代码。
  5. 构建您的库项目。 这将生成 .a 你需要的文件。

但是当我尝试构建库时,出现了以下错误:

构建错误 cyfitter.h 没有这样的文件或目录

 

如何避免这个错误?

请推荐

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/build-error-cyfitter-h-no-such-file-or-directory/td-p/626407

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@anbunathan

当你成功构建项目时,你会发现 cyfitter.h 在 “"生成的文件” " 列表的末尾附近。 你甚至不需要 #include 因为它已经被使用了

#include p

您使用的是哪款英飞凌套件?

1] 请确保文件是 " cyfitter。 "应该生成 h。

2] 你使用的是哪个 PSoC Creator 版本? 如果不是最新的 V4.4, 请从英飞凌网站下载。

热烈的问候,
Gautami J

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
Gautami,
我在建图书馆。
根据我的理解,如果我构建一个 “设计项目” 类型的新项目,则
生成代码。
根据我的理解,如果我构建一个 “库项目” 类型的新项目,
则不会生成代码。
如果我错了请纠正我

谢谢 Anbunathan
R Anbunathan Ramaiah

博士
副总裁(嵌入式)+91 9986213430 +919986213430 02067195632 anbunathan.r@sphinxworldbiz.co

< >





Sphinx WorldBiz

< >

Sphinx Worldbiz INC

Sphinx Worldbiz Limited,G9,一楼,Prid
e Icon,Kharadi,浦那——411014
< >

印度马哈拉施特拉邦

德国

瑞典

英国

美国请注意,我们处理您的姓名和电子邮件地址仅用于发送此信息


给你留言。 如果您希望我们
更改用于联系您的数据或从
我们的数据库中永久删除您的数据,只需回复 “不用了,谢谢”,我们将立即删除您的
联系方式。 有关我们如何处理个人数据的
更多信息,请访问隐私政策。
<>
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@anbunathan

很抱歉延迟回复,请查看下面关于创建图书馆项目创建的视频。
https://www.youtube.com/watch?v=2EsjnasMC3w


您可以通过下面的 KBA 网站链接查看相关信息。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Creating-a-Library-Project-as-an-Object-Co...

 

谢谢& Regards
Sateesh M

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/build-error-cyfitter-h-no-such-file-or-directory/m-p/706501

0 点赞