有关CAPSENSE™的潜在问题
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
尊敬的先生或女士,

我有一些潜在的逻辑问题想问一下 CAPSENSE™。

1。我没有在设置中设置 ADC,但 CAPSENSE™ 仍在成功运行。 CAPSENSE™使用ADC吗?如果是,那个 ADC 的频率是多少?还是使用了其他信号转换方法?

HotPins_0-1705578592560.png

2. CAPSENSE™的采样输出率是多少? 数据格式是什么?我需要将 CAPSENSE™ 信号与其他信号同步,所以我需要了解它。

3. 这里的扫描时间是否等于 CAPSENSE™ 转化率?

HotPins_1-1705578919159.png

最好的问候

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/td-p/679127

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@HotPins

以下是你的问题的答案:

、我没有在设置中设置 ADC,但 CAPSENSE™ 仍在成功运行。 CAPSENSE™ 使用ADC吗?如果是这样,该ADC的频率是多少?还是使用了其他信号转换方法?

答:您不需要外部ADC设置即可 CAPSENSE™工作。 CAPSENSE™ 本身的工作原理是ADC。 根据ADC分辨率的不同, CAPSENSE™ 的灵敏度会有所不同。

 

nin_1-1705649038330.png

 

CAPSENSE™感应电路采用独特的电容数字转换方法,直接测量EVAL_PASCO2_SENSOR的电容。这种方法无需外部ADC,可实现高精度和快速响应时间。

  1. CAPSENSE™的样本输出率是多少?数据格式是什么?我需要将 CAPSENSE™ 信号与其他信号同步,所以我需要了解它。

答案:。 CAPSENSE™电路中电流数字转换器的输出计数称为原始计数。这些是数字值。

有关上述问题的更多详细信息,请参阅《CAPSENSE™CAPSENSE™设计指南入门》。它会让你对 CAPSENSE™ 及其工作原理有所了解。

  1. 这里的扫描时间是否等于 CAPSENSE™ 转化率?

答案:

CAPSENSE™技术中的扫描时间是指EVAL_PASCO2_SENSOR完成一个完整扫描周期所需的时间。在此期间, EVAL_PASCO2_SENSOR 测量每个通道的电容并输出相应的数字值。

扫描时间与转换率不同。

最诚挚的问候,

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/679736

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@HotPins

以下是你的问题的答案:

、我没有在设置中设置 ADC,但 CAPSENSE™ 仍在成功运行。 CAPSENSE™ 使用ADC吗?如果是这样,该ADC的频率是多少?还是使用了其他信号转换方法?

答:您不需要外部ADC设置即可 CAPSENSE™工作。 CAPSENSE™ 本身的工作原理是ADC。 根据ADC分辨率的不同, CAPSENSE™ 的灵敏度会有所不同。

 

nin_1-1705649038330.png

 

CAPSENSE™感应电路采用独特的电容数字转换方法,直接测量EVAL_PASCO2_SENSOR的电容。这种方法无需外部ADC,可实现高精度和快速响应时间。

  1. CAPSENSE™的样本输出率是多少?数据格式是什么?我需要将 CAPSENSE™ 信号与其他信号同步,所以我需要了解它。

答案:。 CAPSENSE™电路中电流数字转换器的输出计数称为原始计数。这些是数字值。

有关上述问题的更多详细信息,请参阅《CAPSENSE™CAPSENSE™设计指南入门》。它会让你对 CAPSENSE™ 及其工作原理有所了解。

  1. 这里的扫描时间是否等于 CAPSENSE™ 转化率?

答案:

CAPSENSE™技术中的扫描时间是指EVAL_PASCO2_SENSOR完成一个完整扫描周期所需的时间。在此期间, EVAL_PASCO2_SENSOR 测量每个通道的电容并输出相应的数字值。

扫描时间与转换率不同。

最诚挚的问候,

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/679736

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 Nin,

我注意到 PSOC6 仍然有 1.8V,如果我将 3.3V 转换为 1.8V,它会对我的 CAPSENSE™产生影响吗?

最好的问候

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/680876

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@HotPins

您使用的是哪种CAPSENSE™设备? 请根据设备相关数据表中提到的工作电压使用适当的电源电压。

最诚挚的问候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Underlying-issues-about-capsense/m-p/689973

0 点赞