嗨,朋友们,

我是 PSoC 6 BLE 先锋板的初学者。 让我来获取一些关于如何使用 Picoscope 2204A 测量 PSoC 6 主板电压降的建议。

这个想法是向电路板供电 1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V 和 3.3V,然后测量电路板上的电压降以得出功耗。

为了测量电流,移除了 R28 零欧姆电阻器并安装了两个引脚,效果很好。 现在,我不清楚如何使用 USB 电缆提供一些电压并测量整个电路板上的压降以获得 PSoC 6 MCU 的功耗。 我认为 PSoC 6 MCU 在超低功耗模式下支持 0.9V,在低功耗模式下支持 1.1V。

附图为当前测量值。 请告诉我如何测量整块电路板的电压以及如何接触 Picoscope 2204A 的挂钩尖端。

Seenaa1_1-1701153926580.png

谢谢。

 

Seenaa

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/td-p/648470

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Seenaa1

既然你说:
其思路是向 COOLDIM_PRG_BOARD 提供 1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V 和 3.3V,然后测量 COOLDIM_PRG_BOARD 两端的压降以获得 POWER_DRILL2GO 消耗。

这意味着我们无法通过 USB 提供电压,因为它将通过 LDO 稳压器 (U2)。
至少我们需要给 3.3+0.5V VBUS和 COOLDIM_PRG_BOARD 的电源电压始终为3.3V。

 如果我们想向 COOLDIM_PRG_BOARD提供电压变化,我们需要通过LDO。
我们需要通过 COOLDIM_PRG_BOARD的引脚P6_VDD提供电压。

ADSW_0-1703054517571.png


热烈的问候
Andri

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663578

在原帖中查看解决方案

0 点赞
10 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Seenaa1

我们正在调查您的查询,并将尽快给您回复。

谢谢你,问候,
穆罕默德·南达

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/648987

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Seenaa1

电压降被定义为电流通过电阻(串联)引起的电压损失。
在实验中,你想测量哪个点或负荷?
例如,
虽然电路板上仍有 R28 电路板,但我们可以测量焊盘上的 R28 或 J3-Con 的压降。

你使用哪个开发板?既然你提到了r28,我假设你使用的板子是CY8CPROTO-063-BLE
要为电路板提供1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V和3.3V,然后测量压降,我们需要参考电路板 的原理图

J1 的引脚 P6_VDD(J1_01 和 J1_20 )用于向 PSoC 供电。
然后测量电路的压降(C29 或 VDD PSoC 的正焊盘 [PSoC 的引脚 4] 和引脚 P6_VDD)。

亲切的问候,
安德里

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/649502

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 ADSW,

非常感谢您的努力和时间。

是的,正如您所说,我想测量 CY8CPROTO-063-BLE 板中电路两端的压降。 为了测量电路板中的电流,我移除了 R28,安装了一个 2 针跳线,并使用 Picoscope 2 204A 与 GND 接触 2 针。 现在,用同样的方式,我想测量电路中的总压降。我已经参考了原理图,但我无法理解它。 从下面所附的原理图中,哪一个(A或B图)是测量 CYBLE-416045-02电路上的电压降的正确方法?

Seenaa1_3-1701260383703.png

Seenaa1_4-1701260405103.png

现在:

  1. 如何测量 CYBLE-416045-02 板上的总压降?
  2. 如果我通过 USB 电缆为电路板提供 1.65V、2.5V 或 3.3V,则在电路板执行一些计算时,使用电路板的哪些引脚/电阻器/或组件来测量压降?
  3. 测量电路板总电压的合适位置/点在哪里? 我可以用 J1 的 P6_VDD Pin 与 GND 联系吗?
  4. 最后,我没有从回复中理解这条消息。 请用这个数字在黑板上给我看。

Seenaa1_6-1701261447206.png

 

 

 

例如,我用这种方式测量了电流。 我说得对吗? 看看这个数字:

Seenaa1_1-1701260098155.png

 

拜托,你会用数字来进一步澄清吗?

非常感谢。

Seenaa1

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/649769

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Seenaa1

A 电路是目标板 (CY8CPROTO-063-BLE) 的电压调节器 (LDO)。
它可以将电压从 5v (USB) 降低并稳定到 3.3V。

ADSW_0-1701503598705.png
但是在电压到达目标板 ( CYBLE-416045-02) 之前,如果从
Vtarg 引脚 (CYBLE-416045-02) 施加电源电压,则在该电路之前有一个反向电压保护 电路来保护电路。

ADSW_1-1701503856034.png

B 电路是 kitprog2 的一部分,用于监控目标模块 vUSB 的电压,并作为 SIO 电压的基准。

ADSW_2-1701504127945.png

  1. 如何测量 CYBLE-416045-02 电路板上的总压降?

    要测量 施加在 CYBLE-416945-02 上的电压, 请使用 C29 的焊盘
    ADSW_3-1701504549634.png

    或 CYBLE-416045-02 的键盘号码 4

    ADSW_4-1701504757331.png

     

  2. 如果我通过 USB 电缆向电路板提供了 1.65V、2.5V 或 3.3V,那么在电路板进行一些计算时,会使用电路板的哪个 PIN/电阻器/或组件来测量压降?

    实际上,你可以从USB端口向电路板供电1.65V、2.5V和3.3V,因为电压调节器电路具有最低的电压输入,使其在输出电压为3.3V的情况下工作。
    您可以通过外部引脚 P6_VDD 提供电压,并在该引脚上测量接地焊盘(引脚)作为电路板的输入电压。
    ADSW_5-1701505017010.png

     

  3. 测量电路板总电压的合适位置/点在哪里?我可以用 J1 的 P6_VDD 密码联系 GND 吗?
    将 picoscope 的 (+) 探头连接到 P6_VDD 引脚和 (-) 探针连接到 GND 引脚以测量 Vin(应用于电路板)。
    还有其他 (+) 探针到 CYBLE-416045-02 的第 4 个引脚,其他 (-) 探针到 GND 以测量模块的电压。

    但是,你只会得到相当小的电压差异。

    热烈的问候,
    安德里


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/651420

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 ADSW,

非常感谢您抽出宝贵时间进行澄清。还有一件事是,我认为 C29 仅用于测量 BLE 模块电压,而不是电路板的总电压。拜托,你对这里有什么想法吗? 因为我需要电路板的总电压,而不仅仅是电路板的特定组件。

Seenaa1_0-1701760538462.png

最后,当我一次又一次地测量时,为什么测得的电压值会改变(不是恒定值)? 我认为它必须是一个恒定值。

 

非常感谢。

Seenaa1

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/652822

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Seenaa1

很抱歉我的回复延迟。

是的,C29 仅用于测量 BLE 模块。
如果要测量 COOLDIM_PRG_BOARD的总电压,可以通过引脚P6_VDD外部为 COOLDIM_PRG_BOARD 提供电压,并在该引脚上进行测量。
但是你得到的电压下降是由电缆或电源电压线引起的。


最后,当我一次又一次地测量时,为什么测得的电压值会改变(不是恒定值)?
你用的是哪个密码或键盘?
电压变化可能由 CYBLE-416945-02 的性能引起,这将取决于当前的外围设备和您的应用。


热烈的问候
Andri


smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/660320

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的安德里,

再次感谢您的大力支持。

“如果要测量 COOLDIM_PRG_BOARD的总电压,可以通过引脚P6_VDD外部向 COOLDIM_PRG_BOARD 供电,并在该引脚上进行测量。”

电压已经通过USB电缆提供给 COOLDIM_PRG_BOARD 。 为了测量 COOLDIM_PRG_BOARD的总电压,您认为必须使用外部电压电源吗? 如果有另一种机制来测量 COOLDIM_PRG_BOARD 电压,则比使用外部电源电压更好。

你用的是哪个密码或键盘?

我已经联系了“我的 Pisocsope 的 GND 到 COOLDIM_PRG_BOARD的 GND”和“我的 Picoscope 的 + 端子,COOLDIM_PRG_BOARD上的P6_VDD引脚

谢谢。

Seenaa

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/661027

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好@Seenaa1

既然你说:
其思路是向 COOLDIM_PRG_BOARD 提供 1.2V、1.4V、1.6V、1.8V、2V 和 3.3V,然后测量 COOLDIM_PRG_BOARD 两端的压降以获得 POWER_DRILL2GO 消耗。

这意味着我们无法通过 USB 提供电压,因为它将通过 LDO 稳压器 (U2)。
至少我们需要给 3.3+0.5V VBUS和 COOLDIM_PRG_BOARD 的电源电压始终为3.3V。

 如果我们想向 COOLDIM_PRG_BOARD提供电压变化,我们需要通过LDO。
我们需要通过 COOLDIM_PRG_BOARD的引脚P6_VDD提供电压。

ADSW_0-1703054517571.png


热烈的问候
Andri

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663578

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨安德里,

非常感谢。 现在,我很清楚。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/663640

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Seenaa1

感谢你的确认
然后我会关闭这个话题。

谢谢 & 问候
Andri

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/How-do-I-measure-the-supplied-voltage-on-the-PSoC-6-BLE-Pioneer-Board-using-a/m-p/664310

0 点赞