关于PSOC62疑问

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ViSh_3577471
Level 2
Level 2
10 replies posted 5 replies posted 10 questions asked

1.请问ADC的输入阻抗是多大呢?并且,如果我使用ADC模块,控制CH1、CH2通道同时进行采样或者其中一个通道进行采样,请问应该使用哪个函数进行切换,还是应该加一个多路选择器进行切换?

2.请问PSOC62套件,我怎么使用外部晶振时钟,以及我怎么使用PSOC上的ECO时钟输出到套件以外的器件?

3.关于模块跟引脚的关系。比如我想使用运放模块,正负输入端的IO引脚选择是不是没有限制?这些模块在硬件上难道不是固定跟某些引脚绑定的吗,为什么可以从任意引脚输入到运放的正负端口。

4.psoc-62套件有多路复用器,AMuX应该是单电源供电,是只能通过正极性的信号吗?另外,我是想要单刀双掷模拟开关的功能,请问AMUX跟AMUX硬件复用器有什么使用区别呢?

pastedImage_1.png

5.我在使用VDAC,进行引脚选择配置时,如下图所示,最上方的引脚是绿色图标P9[6],剩余引脚都是黄色图标,请问绿色、黄色引脚区别?

pastedImage_0.png

0 点赞
1 解答
LinglingG_46
Moderator
Moderator
Moderator
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked

Hi,

1: 在CY8CKIT -062 BLE PSoC 6 BLE Pioneer Board 上面已经连接了ECO,为Y1。

2: 如果你在某一个时间只是需要采用一路,请参考下面的设计方式:pastedImage_2.png

3:不能理解你把ECO输出到别的设备。 别的设备需要时钟可以重新接一个晶振,或者通过GPIO的输出作为下一级的clock都是可以的。

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
LinglingG_46
Moderator
Moderator
Moderator
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked

1: 请看下面链接的文档,写的是关于PSoC4的,但是PSoC6 同样适用。 这个输入阻抗都是MΩ级别的。

2:ADC模块,你多个设置了多个channel, 内部硬件切换的,不需要你手动去切换。打开PSoC Creator 直接搜PSoC6 的code example你就可以找到多通道扫描的示例代码了。

3: 你怎么使用ECO: 你从硬件上面首先需要按照规范的电路接上,这个你可以参考我们的PSoC62的kit 安装目录下面的原理图来尽心安装。

pastedImage_0.png

如果你是用PSoC Creator开发的,在开发工具上面,你需要在clock的选项里面打开这个功能。

pastedImage_1.png

输出到别的器件怎么理解? 你为什么需要把这个clock输出到别的设备,请详细的描述一下这个需求。

4: 关于运放的输入输出端,我们没有限制。 这个是IC内部来做的,通过模拟总线进行连接。

5: 你关于多路选择器的这个问题,请查看组件的datasheet,我在这里描述的肯定没有数据手册描述的详细。

6:P9[6] 是DAC这个IP直连的一个IO。我的理解是用别的IO经过的switch比较多一些,也就会附加一些电阻电容之类的。但是也能用。

7:上面是我对你问题的回答,希望可以给你带来一些帮助。

0 点赞

谢谢您回复!1.您指的链接文档,我这边没有看到。比如ADC我设置2个通道入口,但是我只是想让其中一个通道进行采样,另一个通道可以选择不进行采样,请问是用通道使能来控制吗?2.您指ECO不是套件上自带的晶振,而是需要我另外焊接的?我的需求是想让PSoC充当时钟源输出到套件以外的芯片时钟端.

祝好。

0 点赞
LinglingG_46
Moderator
Moderator
Moderator
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked

Hi,

1: 在CY8CKIT -062 BLE PSoC 6 BLE Pioneer Board 上面已经连接了ECO,为Y1。

2: 如果你在某一个时间只是需要采用一路,请参考下面的设计方式:pastedImage_2.png

3:不能理解你把ECO输出到别的设备。 别的设备需要时钟可以重新接一个晶振,或者通过GPIO的输出作为下一级的clock都是可以的。

0 点赞