使用 MTB3.0 的 i2s 的任何工作代码示例
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
请告诉我任何适用于 psoc 4343w 的 I2s 代码示例

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢 @Ekta

我已经尝试了上述所有示例,但启动失败 cyhal_i2s_start_tx (i2s),最后以终止主线结束 &

我已经在 psoc creator 中尝试过哪个工作示例,我需要这里有类似的工作代码,我需要将代码从 psoc 创建器移植到 MTB

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoC 4343W 上的连接应该是什么

-> 是 P5_1,2,3 来表示 sck、data、sync 线路吗,

-> 我们应该启用 i2s0 还是 i2s1?

-> 如果我们启用 i2s,我们是否还应该连接或链接任何线路,比如 P5 或 P11 引脚?

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @shankaragurur_5 

-> 我们应该启用 i2s0 还是 i2s1?

由于我分享的代码示例使用 HAL,因此您无需在设备配置器中启用 I2S_0 或 I2S_1。 使用 HAL 时,不需要使用设备配置器。

-> 是 P5_1,2,3 来表示 sck、data、sync 线路吗

默认情况下,将为 CY8CKIT-062-WIFI-BT板,您需要进行以下连接:

Ekta_0-1692687761378.png

如果您使用的是 CY8CKIT-062-WIFI-BT 那么您需要将 CY8CKIT-028-TFT 屏蔽与电路板一起使用。 盾牌包含运行此代码示例所需的音频编解码器。

如果您使用任何其他主板,则需要使用第三方模块 Pmod I2S2:立体声音频输入和输出。
您CAN 确认正在使用其中之一来测试示例?

这可能是该示例失败的原因。

-> 如果我们启用 i2s,我们还应该连接或链接任何线路吗,比如 P5 或 P11 引脚

该代码负责将 I2S 引脚连接到端口 5

Ekta_1-1692688080857.png

 

 

最好的问候
Ekta

 

0 点赞