工具:山地车 3.0

主板:Psoc6 wi/bt 原型设计板

按 reset 再次运行示例。

CE: emfile 系统

硬件:8GB micro SD 卡

使用 MMC 启用 SDHC,写入文件系统正在运行

 

************* SD 卡上的 emFile FAT 文件系统和 QSPI NOR Flash *********

使用 SD 卡作为存储设备
卷大小:7555072 KB

正在打开文件进行读取...
无法读取。 未找到文件。

正在打开文件进行写入...
文件写入时会显示以下消息:
"这是 modusToolBox 的 emFile 文件系统示例。"

您现在 CAN 查看 PC 中的文件内容。 文件名是 " File.txt "

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @shankaragurur_5 

请按照 自述 文件中提供的说明操作代码示例。 首次运行应用程序时,它会显示由于文件不存在而无法读取,并继续写入该文件。

LeoMathews_0-1691496223020.png

您需要单击 “重置” 才能观察阅读情况。

谢谢和问候,
Leo

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@shankaragurur_5

线程由于长时间不活动而被锁定, CAN 通过打开一个引用锁定线程的新线程来继续讨论该主题。 不活跃话题中的持续讨论可能大多是在社区用户无人参与的情况下进行的。

谢谢和问候,
Leo

0 点赞