エラー: kitprog3: デバイスの取得に失敗しました

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

もともと非常に正常で、突然コードをダウンロードできなくなり、コンソールの表示情報は次のとおりですか?

 

GNU MCU Eclipse によって開始されました
オンチップ デバッガを開く 0.10.0+ SP4X_DEV_KIT -4.1.0.1058 (2020-08-11-03:47)
GNU GPL v2 に基づいてライセンスされています
バグレポートについては、こちらをお読みください
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
情報 :最初に利用可能なセッショントランスポート「swd」を自動選択します。 オーバーライドするには、'transport select ' を使用します。
アダプター速度: 2000 kHz
アダプターの最初の遅延: 25
アダプターの最初のパルス幅: 25
** 自動取得が有効になっています。無効にするには「set ENABLE_ACQUIRE 0」を使用します。
Cortex® reset_config sysresetreq
警告: SFlash プログラミングは次の領域で許可されています: USER、TOC、KEY
情報 : CMSIS-DAP: SWD をサポート
情報 : CMSIS-DAP: FW バージョン = 2.0.0
情報 : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
情報 : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
情報:CMSIS - DAP:インターフェイスの準備ができて
情報:KitProg3:FWバージョン:2.21.1005
情報:KitProg3:パイプライン転送が有効
情報 : VTarget = 3.328 V
情報:kitprog3:デバイスを取得しています...
エラー: kitprog3: デバイスの取得に失敗しました
情報:クロック速度2000 kHzの
エラー:DAP 'psoc6.cpu' 初期化に失敗しました (接続、 POWER_DRILL2GOなどを確認してください)
情報 : psoc6.dap: POWER_DRILL2GOデバッグ ドメインをダウンします...
警告: デバッグ ドメインのPOWER_DRILL2GOダウンに失敗しました

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Error-kitprog3-failed-to-acquire-the-device/td-p/689684

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このエラーが表示される理由として考えられるものと、それぞれの理由に対応する解決策を以下に示します。

  1. 開発KIT_A2G_TC387_MOTORCTRまたはカスタムTDA5235_915_5_BOARD 、デフォルトのハードウェア構成ではない可能性があります。

解決策: KIT_A2G_TC387_MOTORCTRがデフォルトのハードウェア構成になっていることを確認します。 (ジャンパーの位置が間違っている可能性があります。 ユーザーマニュアルを参照して修正してください)。

  1. kitProgデバイスのモードを確認します(kitProgステータスLEDを確認します)。 デフォルト モードは CMSIS-DAP BULK に設定する必要があります。
  2. ( PSoC™デバイスの) 正しいターゲット MPN をプログラミングしていることを確認してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Error-kitprog3-failed-to-acquire-the-device/m-p/689685

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

このエラーが表示される理由として考えられるものと、それぞれの理由に対応する解決策を以下に示します。

  1. 開発KIT_A2G_TC387_MOTORCTRまたはカスタムTDA5235_915_5_BOARD 、デフォルトのハードウェア構成ではない可能性があります。

解決策: KIT_A2G_TC387_MOTORCTRがデフォルトのハードウェア構成になっていることを確認します。 (ジャンパーの位置が間違っている可能性があります。 ユーザーマニュアルを参照して修正してください)。

  1. kitProgデバイスのモードを確認します(kitProgステータスLEDを確認します)。 デフォルト モードは CMSIS-DAP BULK に設定する必要があります。
  2. ( PSoC™デバイスの) 正しいターゲット MPN をプログラミングしていることを確認してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Error-kitprog3-failed-to-acquire-the-device/m-p/689685

0 件の賞賛