Attachments are accessible only for community members.
五月 11, 2022
03:20 AM
1 解答
五月 11, 2022
07:02 PM
你好:
首先你要修改BSP下面的对应芯片的mk文件中DEVICE型号:如下图:
然后将文件保存。
2、之后你还要打开modus左下角的DEVICE CONFIGURATO,因为你修改了芯片型号,他会检测到你的修改,会报错,你需要在界面左下角点击转换为你要修改的型号,如下图:
这样就可以了。
7 回复数
五月 11, 2022
07:48 PM
按照你的方法改了 还是默认的芯片型号
五月 11, 2022
07:02 PM
你好:
首先你要修改BSP下面的对应芯片的mk文件中DEVICE型号:如下图:
然后将文件保存。
2、之后你还要打开modus左下角的DEVICE CONFIGURATO,因为你修改了芯片型号,他会检测到你的修改,会报错,你需要在界面左下角点击转换为你要修改的型号,如下图:
这样就可以了。
五月 11, 2022
07:47 PM
按照你的方法改了,但是打开device configuration 还是默认的芯片,
五月 11, 2022
07:46 PM
这个工程M0核和M4核的device configuration 都指向的是share文件夹下的COMPONENT_CUSTOM_DESIGN_MODUS,不是各自文件夹下的COMPONENT_BSP_DESIGN_MODUS。
我的需求是需要M0核运行逻辑,M4核刷图片,M4和M0的BSP指向同一个,Dual-CPU_IPC_Pipes这个例程最接近我的需求,我想在这个工程的基础上改成我选择的芯片,但是一直不成功
五月 11, 2022
09:03 PM
Hi:
我测试了下,和你同样的工程,我修改是可以的,您是不是忘记保存了,还有您的M4和M0都需要修改bsp下面的mk。
还有请你确保是修改以下路径的mk文件:
五月 12, 2022
02:34 AM
找到原因了,要编译一下 才可以😂