Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

PSoC™ 6 SDK Forum Discussions

ChRi_4015166
Level 1
Level 1

Ich bin nicht in der lage, mit der ModusToolbox das HelloWorld-Programm in das Board zu bekommen...

Komischerweise funktioniert es im Debug, aber es muss ja auch irgendwie ohne laufendes Debugging gehen...

Gibt es eine möglichkeit, dieses Board im PSoC-Creator zu programieren?

Öffnen Sie On-Chip Debugger 0.10.0+dev-4.1.0.1058 (2020-08-11-03:47)

Lizenziert unter GNU GPL v2

Für Fehlerberichte lesen Sie

    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html

Info : Automatische Auswahl des ersten verfügbaren Sitzungstransports "swd". Um die Verwendung von "Transport auswählen <transport>" zu überschreiben.

Adapterdrehzahl: 2000 kHz

Adapter srst Verzögerung: 25

Adapter srst pulse_width: 25

** Auto-Acquire aktiviert, verwenden Sie "set ENABLE_ACQUIRE 0", um zu deaktivieren

cortex_m reset_config sysresetreq

cortex_m reset_config sysresetreq

Info : Verwenden des CMSIS-Laders 'CY8C6xxA_SMIF' für Bank 'psoc6_smif0_cm0' (Fußabdruck 14672 Bytes)

Warnung : SFlash-Programmierung für Regionen erlaubt: USER, TOC, KEY

Info : CMSIS-DAP: SWD unterstützt

Info : CMSIS-DAP: FW Version = 1.2.0

Info : CMSIS-DAP: Schnittstelle initialisiert (SWD)

Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 0 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1

Info : CMSIS-DAP: Schnittstelle bereit

Info : KitProg3: FW Version: 1.21.707

Warnen:

*******************************************************************************************

* KitProg Firmware ist veraltet, bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version (2.10.878)

* mit fw-loader Tool, das im folgenden Ordner zu finden ist

* C:/Users/strom/ModusToolbox/tools_2.2/fw-loader

*******************************************************************************************

Info : KitProg3: Pipelined-Übertragungen aktiviert

Info : VTarget = 3.328 V

Info : kitprog3: Das Gerät erwerben...

Info : Taktfrequenz 2000 kHz

Info : SWD DPIDR 0x6ba02477

Info : psoc6.cpu.cm0: Hardware hat 4 Haltepunkte, 2 Watchpoints

***************************************

** Silizium: 0xE453, Familie: 0x102, Rev.: 0x12 (A1)

** Detektiertes Gerät: CY8C624ABZI-S2D44

** Erkannte Hauptblitzgröße, kb: 2048

** Flash Boot Version: 3.1.0.378

** Chipschutz: NORMAL

***************************************

Info : psoc6.cpu.cm4: Hardware hat 6 Haltepunkte, 4 Merkpunkte

Info : Starten des gdb-Servers für psoc6.cpu.cm0 auf 3333

Info : Abhören von Port 3333 für gdb-Verbindungen

Info : Starten des gdb-Servers für psoc6.cpu.cm4 auf 3334

Info : Abhören von Port 3334 für gdb-Verbindungen

Info : SWD DPIDR 0x6ba02477

Info : kitprog3: Das Gerät erwerben...

psoc6.cpu.cm0 aufgrund von Debug-Anforderung angehalten, aktueller Modus: Thread

xPSR: 0x41000000 Pc: 0x00000190 msp: 0x080ff800

** Gerät erfolgreich erworben

** psoc6.cpu.cm4: Ran nach Demzurücken und vor dem Anhalten...

psoc6.cpu.cm4 aufgrund von Debug-Anforderung angehalten, aktueller Modus: Thread

xPSR: 0x01000000 Pc: 0x0000012a msp: 0x080ff800

** Programmierung gestartet **

Automatisches Löschen aktiviert

Info : Flash-Schreiben bei 0x1000179c eingestellt, nächster Abschnitt bei 0x10002000

Info : Bildabschnitt 0 bei 0x1000179c mit 100 Bytes (Bankschreibendausrichtung)

[100%] [################################] [ Löschen ]

[100%] [################################] [ Programmierung ]

Info : Auffüllen von Bildabschnitt 1 bei 0x1000cf1c mit 228 Bytes (Bankschreibendausrichtung)

[ 17%] [#####                           ] [ Löschen ]

[ 19%] [######                          ] [ Löschen ]

[ 22%] [#######                         ] [ Löschen ]

[ 26%] [########                        ] [ Löschen ]

[ 29%] [#########                       ] [ Löschen ]

[ 32%] [##########                      ] [ Löschen ]

[ 36%] [###########                     ] [ Löschen ]

[ 39%] [############                    ] [ Löschen ]

[ 43%] [#############                   ] [ Löschen ]

[ 44%] [##############                  ] [ Löschen ]

[ 47%] [###############                 ] [ Löschen ]

[ 50%] [################                ] [ Löschen ]

[ 54%] [#################               ] [ Löschen ]

[ 57%] [##################              ] [ Löschen ]

[ 60%] [###################             ] [ Löschen ]

[ 64%] [####################            ] [ Löschen ]

[ 68%] [#####################           ] [ Löschen ]

[ 71%] [######################          ] [ Löschen ]

[ 72%] [#######################         ] [ Löschen ]

[ 75%] [########################        ] [ Löschen ]

[ 81%] [#########################       ] [ Löschen ]

[ 85%] [###########################     ] [ Löschen ]

[ 88%] [############################    ] [ Löschen ]

[ 93%] [#############################   ] [ Löschen ]

[ 95%] [##############################  ] [ Löschen ]

[ 98%] [############################### ] [ Löschen ]

[100%] [################################] [ Löschen ]

[ 65%] [####################            ] [ Programmierung ]

[ 67%] [#####################           ] [ Programmierung ]

[ 79%] [#########################       ] [ Programmierung ]

[100%] [################################] [ Programmierung ]

schrieb 51200 Bytes aus Datei C:/Users/strom/mtw/Hello_World_3/build/CY8CPROTO-062-4343W/Debug/mtb-example-psoc6-hello-world.hex in 2.617481s (19.102 KiB/s)

** Programmierung abgeschlossen **

** Programmbetrieb erfolgreich abgeschlossen **

srst_only getrennte srst_gates_jtag srst_open_drain connect_deassert_srst

Info : SWD DPIDR 0x6ba02477

Shutdown-Befehl aufgerufen

Info : psoc6.dap: Debug-Domäne herunterfahren...

0 Likes
1 Solution
Rakshith
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Duplicate thread. Link to the original discussion - CY8CPROTO-062-4343W nicht Programierbat mit ModusToolbox

Thanks and Regards,
Rakshith M B

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
Rakshith
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Duplicate thread. Link to the original discussion - CY8CPROTO-062-4343W nicht Programierbat mit ModusToolbox

Thanks and Regards,
Rakshith M B
0 Likes