公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 5, 3 & 1 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
你好, 我用 PSOC5 做了一个基本的功率计项目。 该设置包括: 1。 设置为 18 位的 sigma-delta ADC 对象。 基准电压为 1.024V,输入设置为差分 (+/-1.024V)。 2。一种多路复用器向 ADC 提供电压和电流输入项。 PSoC™外部: 1。是连接到运算放大器缓冲... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
他的问题 https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/Version-of-NET-framework/td-p/172084 说要安装 3.5 版,就像我在尝试安装 PSoC™ Creator 时收到的消息一样 它必须是 3.5,还是更新版本可以吗? 3.5 ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
创建自定义引导加载程序时,可以指定引导加载程序 " 等待命令时间 "(见附件)。 某些 PSoC™ 附带的库存引导加载程序中的此值为 2 秒。 有没有办法让bootloaderable更新备用引导加载程序中的等待时间? 如果没有,是否可以在未来版本的库存引导加载程序中申请此功能?smartconx_... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
请教个问题,我配置了 CCG5 的端口 1 作为源代码对外充电,但是 port1 仅连接了 vBus,GND 和 CC 引擎脚本到了 Type-C 口。 我们的Type-c口是完整的 USB 3.0,支持对外传输数据。 了解传输数据需要通过 CC引擎脚本进行传输向的协商,我们要将数据传输的方向是从 ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
嗨, DMA 在低 POWER_DRILL2GO 模式下的行为是什么? 我的 DMA 正在运行,但在从休眠状态中醒来后无法重启。 重新配置无济于事。 问候, Joergsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/DMA-and-low-... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
请问 ccgx 和 psoczineRiam 是什么关系? CCG5 就是对应PSoC 5 吗?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/CCGx-%E4%B8%8EPSoC%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/td... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
我正在将一个电阻器连接到 DAC 输出,然后向它发出 1 khz 频率和 5 微安培的正弦波电流信号,持续 10 次。 每次我发出这个信号 1 秒 我首先开始生成信号,在此持续1秒钟然后停止信号。 稍等片刻,然后重复这个过程。 但是每当我启动信号时,我都会在电阻器上发现一个尖峰。 为什么会这样,我 ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
你好,我想知道如何在运行时计算设计中使用的时钟频率(设计使用时钟组件),尤其是组件内部的时钟,例如 UART。例如,使用 clock_getSourceRegister () 返回 CYCLK_SRC_SEL_SYNC_DIG,它等于(未分割)的 PLL 输出。 所以,我知道来源,但我不知道源频率。... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
我们在开发CCG5的时代遇到了一个问题,请各位帮助。 问题是这样的: 我们的 CCG5 定义了一个 I2C 主机,需要与外部的 I2C 通信。我们不想读写操作相关的代码应该在哪里执行中放出? 1、我们放置在主函数中执行了,尽管我还是读写操作成功了。但导致 TYPE-CCORUGO'S PD 失败了。... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
请教个问题,在 CCG5中那个 UART的RX获取 EXACWEIRCUPEXPREBIETFARGENFORMETAFIEWGREBOOGE 我启用了内部中断,然后在代码中添加了如下代码: void uart_debug_rx_isr (void) {G20_origin_led_Write(a)... Show More
讨论版信息

PSoC™ 5, 3 & 1

PSoC™ 5LP、PSoC 2和PSoC 1论坛--讨论了24位数字滤波器块(DFB)、24个UDB、DMA控制器和集成AFE、数字逻辑与用户接口IC的Arm Cortex-M3 CPU解决方案。