公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 5, 3 & 1 论坛讨论

Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
你好, 我有兴趣使用USBFS-CDC代替kitprog端口的UART进行通信,我看到了一些简单的例子,主界面有永久循环来读取和写回相同的输入,我在开发套件上试了一下,它运行良好,可以由PuTTY配置以获得不同的波特率,但是对于大型实现的一部分,我该如何利用中断来读取USB-UART? 现在我试着把... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
请告诉我如何获取预安装在 PSoC 5s 上的代码的源代码版本。 我想了解一些特定的功能,例如: 预安装在 PSoC 5 组件上的引导加载程序中包含哪些特定功能? 是否支持所有可能的可引导接口,包括:I2C、USB、UART、SPI... 默认的引导加载程序超时设置为多少? 引导加载程序占用多少空间... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
当EEPROM地址通过写入修改时,我想对其进行监控。 我正确设置了内存断点并将 BREAK ON 选项设置为 WRITE,调试器不会在那里中断,尽管在暂停地址值更改之后,在读取时,它可以正常工作但在 WRITE 上却不行,有人知道可能是什么选项吗?   单片机:CY8C3866LTI-068 调试器... Show More
lujie1111
PSoC™ 5, 3 & 1
使用的PSOC型号:CY8C5868AXI-LP035程序内部需要设置晶振的相关参数人附件图片:问题:①图中红圈的设置是否应该按照所选择的晶振datasheet中的C0和CL来设置?          ②这里C0和CL设置的参数,(若没有按照晶振datasheet参数设置)对整套系统正常工作有多大影... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
大家好, 我正在设计一款1A电压控制的电流吸收监视器(附图)。 在我的设计中,我使用了 PSoC Creator 中的运算放大器来代替 LT1492,我正在从 WaveDAC 生成正弦波作为输入电压 (vin)。 但是,该电路并未产生如图所示的预期结果。 我感觉有点困惑。 我是否需要在外部使用 LT... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
你好! 我需要一些帮助才能开始使用这个功能。 我做了一个简单的代码,意图用逗号作为分隔符来标记字符串。 我尝试在 PC 上模拟以下代码并将其改编为 PSoc5LP:    int 主要 () { 字符串 [] = “102*103;K1.2;K0.5”; char *token;   标记 = st... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
嗨, 在 CY8C5888LTI 上,一个大型缓冲区(32768 字节,由应用程序和引导加载程序共享,标记为 CY_NOINIT)跨越 0x20000000 边界。 应用程序清除所有缓冲区内容(使用简单的循环),然后重置设备。 启动时,引导加载程序会显示缓冲区中的垃圾,从 0x20000000 开始... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
大家好, "查找代码示例怎么了"? 过去,有一长串示例可供浏览,可以按需下载。 现在列出了14个示例,仅此而已,没有下载选项。 例如,USB UART 模块的示例为零。 我如何找回例子? 谢谢,埃罗尔 Show More
Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1

为什么我在 PSoc3 Creator 上看不到 topDesign.cydwr 页面选项卡?

Translation_Bot
PSoC™ 5, 3 & 1
你好, 我使用的是 99 引脚 BGA 封装的 PSoC 5: CY8C5888FNI-LP210。 这些 PSoC 来自慕泽,处于出厂库存状态。 我知道这款 PSoC 出厂时已经安装了通用引导加载程序。 请告诉我这是否不正确。 然后我的 PSoC 将安装到我们的 PC 板上。 然后我使用引导加载程... Show More
讨论版信息

PSoC™ 5, 3 & 1

PSoC™ 5LP、PSoC 2和PSoC 1论坛--讨论了24位数字滤波器块(DFB)、24个UDB、DMA控制器和集成AFE、数字逻辑与用户接口IC的Arm Cortex-M3 CPU解决方案。