VDDIOの電源を使用電源電圧投入すれば、レベル変換無しに使用出来るか、について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
ShFu_1540346
Level 4
Level 4
25 replies posted 10 replies posted 10 questions asked

ご担当者様

お世話になっております。

PSoC3につきまして、質問がございます。

型番名:CY8C3866AXI-039

【質問内容】-----------------------------------------

VDDIOの電源を使用電源電圧投入すれば、レベル変換無しに使用出来るでしょうか?

IF:UART3hとUSB1ch

USBは、コミニケーションクラスとして使用

UART2ch:5V

UART1ch:3V

この様なIF仕様で使用したいと考えております。

例.VCCD=5Vで、VDDD=5V、1箇所のVDDIO=3Vにする等

-------------------------------------------------------

以上です。宜しくお願い致します。

マクニカ古澤

0 件の賞賛
1 解決策
NoriTan
Employee
Employee
25 sign-ins 5 questions asked 10 sign-ins

PSoC 3 の I/O は、四つの power domain に分割されています。GS004391.png

PSoC 3 Architecture TRM, Document No. 001-50235

これらの I/O 駆動電源電圧は、 VDDIO の電源電圧を変えるだけで設定可能です。

ただし、印加できる電源電圧には条件があるので注意が必要です。

GS004392.png

PSoC® 3: CY8C38 Family Datasheet Document Number: 001-11729

具体的には、どの電源電圧も VDDA の電圧を超えられないようになっています。

なお、 VCCD/VCCA は、内部で使用される 1.8V の電源が印加される端子で、通常は内部レギュレータのためのバイパスコンデンサを接続するのみになっています。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
2 返答(返信)
NoriTan
Employee
Employee
25 sign-ins 5 questions asked 10 sign-ins

PSoC 3 の I/O は、四つの power domain に分割されています。GS004391.png

PSoC 3 Architecture TRM, Document No. 001-50235

これらの I/O 駆動電源電圧は、 VDDIO の電源電圧を変えるだけで設定可能です。

ただし、印加できる電源電圧には条件があるので注意が必要です。

GS004392.png

PSoC® 3: CY8C38 Family Datasheet Document Number: 001-11729

具体的には、どの電源電圧も VDDA の電圧を超えられないようになっています。

なお、 VCCD/VCCA は、内部で使用される 1.8V の電源が印加される端子で、通常は内部レギュレータのためのバイパスコンデンサを接続するのみになっています。

0 件の賞賛

Tanaka様

お世話になります。

早速のご回答を有難うございました。

古澤

0 件の賞賛