SWD 检测 PSoC5 的最低要求
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
嗨,你好,

我订购了 CY8C5868AXI-LP035,我想查找TESTBOARD_150PC_OUT是否是正品以及是否工作正常。 我问这个问题是因为我不确定我是从一个诚实的卖家那里订购的,现在我想核实一下。 我还没有拿到所需的所有盖子,因为它们即将交付。

我设计了自己的印刷电路板,只需将 PSoC5 焊接上去,无需任何电容。 然后,我连接了一个 KitProg3 并为其供电,但 KitProg 检测不到任何 PSoC5。

你们有以下问题的答案吗?

  • 通过 5 厘米长的导线将 PSoC5 与 KitProg3 连接起来,能找到不带任何电容的 PSoC5 吗? 当然,我还进行了所有必要的 VDDIO、VDDA 短路连接。
  • KitProg3 的 3.3V 电压没有理由不工作吧?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Minimal-requirements-for-SWD-to-detect-a-PSoC5/td-p/687196

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

有一份应用说明AN61290“PSoC™ 3 和 PSoC™ 5LP 硬件设计捐赠”

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN61290_PSoC_3_and_PSoC_5LP_Hardware_Design_Considerations-Ap...

恕我直言,基本上遵循这个 AN 中的建议可以为我们节省很多时间。

综上所述,我不太确定没有解耦上限是否会阻止设备被检测到。
(不用说,这不是推荐的方法)

在上面的 AN 中,有章节

附录 A. 印刷电路板布局技巧

附录 B 示意性清单

如果我们遇到硬件故障,查看这两页似乎很方便。

 

以下是我个人的猜测,没有上面那么准确,
但如果我是你,我会检查的

-如果设备已通电(VDD 显示预期电压)

-RESET 电路的连接

-如果 " VCCD " 连接到 " VDDD ",通常 " VCCD " 应该处于打开状态

 

摩托

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Minimal-requirements-for-SWD-to-detect-a-PSoC5/m-p/687281

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

有一份应用说明AN61290“PSoC™ 3 和 PSoC™ 5LP 硬件设计捐赠”

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN61290_PSoC_3_and_PSoC_5LP_Hardware_Design_Considerations-Ap...

恕我直言,基本上遵循这个 AN 中的建议可以为我们节省很多时间。

综上所述,我不太确定没有解耦上限是否会阻止设备被检测到。
(不用说,这不是推荐的方法)

在上面的 AN 中,有章节

附录 A. 印刷电路板布局技巧

附录 B 示意性清单

如果我们遇到硬件故障,查看这两页似乎很方便。

 

以下是我个人的猜测,没有上面那么准确,
但如果我是你,我会检查的

-如果设备已通电(VDD 显示预期电压)

-RESET 电路的连接

-如果 " VCCD " 连接到 " VDDD ",通常 " VCCD " 应该处于打开状态

 

摩托

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Minimal-requirements-for-SWD-to-detect-a-PSoC5/m-p/687281

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你是什么意思?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Minimal-requirements-for-SWD-to-detect-a-PSoC5/m-p/687948

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好。

KitProg3 有 2 种格式:折扣式(例如 CY8CPROTO-062S3-4343W)和集成式(例如 CY8CPROTO-062S2)。

如果您使用的是集成版本,则需要从 PCB 上移除 3 个零欧姆电阻,以便将 Kitprog3 与其他目标处理器隔离(请查看原理图以确定电阻)。 而且,Kitprog3 将 Vtarg 用作输入。 它在 Vtarg 上不提供任何电压。

如果使用折断版本,您可以将其从KIT_A2G_TC387_MOTORCTR折断或移除 3 SWD 相关的零欧姆电阻。 否则,SWD 信号将往返于两个不同的目标处理器,这样就无法工作。 如上所述,Kitprog3 使用 Vtarg 作为输入。 它在 Vtarg 上不提供任何电压。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Minimal-requirements-for-SWD-to-detect-a-PSoC5/m-p/689111

0 点赞