为了避免重新发明方向盘,我尝试查看 PSOC 5 的 SMIF 组件。我正在从 Cypress 连接到 FRAM(现在是*f*n)它已不存在。 或者,如果存在,则已被隐藏。 我想要的只是以其他人所做的工作为起点,在 PSOC 5 上连接串行 spi FRAM。

为什么不是 PSOC 6? 如果对该问题不感兴趣,请跳过下一段。

我有很多组件的自定义设计,所以 Modus Toolbox 问世了,因为该环境没有 UDB 设计接口。 我需要分配引脚,所以 modus 工具箱出来了,因为在该环境中几乎禁止自定义分配引脚。 因此,psoc 6 已经问世(在大多数情况下),因为不建议使用 PSOC Creator 中的支持。 我需要高温操作,而 psoc 6 还不适合我们,所以它已经出来了。 我需要 5V 操作,所以即使高温合格,所有的 psoc 6 都出来了。

某处有(基于搜索的)提示 SMIF 组件固件,但它始终是 cypress.com 的参考资料,而且 i*f*n 已完全删除了 cypress.com 的 DNS 条目, 所以那里没有帮助。 (点击从 i*f*n 下载的文档中的链接一直出现 DNS 服务器错误!)。 我找到了 SMIF 的 PDF 文件,但下载页面上没有固件指示。 所有提及 SMIF 的内容都针对 PSOC 6(及相关问题),但没有提及 PSOC 5。

有人能指点我 PSOC 5 的 SMIF 组件和示例代码吗? 我意识到 SMIF 可能无法与 cypress FRAM 一起使用,因为如果*f*n 似乎正在放弃赛普拉斯产品,但值得一看 2 或 3 个小时。

谢谢!

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/SMIF-on-PSOC-5-not-6/td-p/651284

0 点赞
1 解答
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoc5LP 没有 SMIF 组件。你的查询表明你想要一个 " 串行 spi FRAM " 接口。使用直接 SPI 连接还不够吗?我们附上了 PSoc4 中的 SPI to FRAM 应用说明。这应该可以很容易地适应PSoc5LP。
----Dennis Seguine,PSoC 应用首席工程师

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/SMIF-on-PSOC-5-not-6/m-p/651338

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

PSoc5LP 没有 SMIF 组件。你的查询表明你想要一个 " 串行 spi FRAM " 接口。使用直接 SPI 连接还不够吗?我们附上了 PSoc4 中的 SPI to FRAM 应用说明。这应该可以很容易地适应PSoc5LP。
----Dennis Seguine,PSoC 应用首席工程师

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/SMIF-on-PSOC-5-not-6/m-p/651338

0 点赞