- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello,
I'm currently trying to open communication to the Sparkfun Razor 9-DOF sensor which has an atmega chip onboard and outputs sensor data via UART (TX/RX). I have set up basic open communication using a UART on the Psoc 5lp (Term) and a UART connected to the TX and RX pins on the sensor (IMU).
The baud rate on the sensor is set to 57600. Tera Term and both UARTs are set to the same.
The main.c is as follows I have also posted the whole project.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include <project.h>
uint8 Ch;
int main()
{
Term_Start();
IMU_Start();
while(1){
if((Ch=IMU_GetChar())){
Term_PutChar(Ch);
}
if((Ch=Term_GetChar())){
IMU_PutChar(Ch);
}
}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
The communication is there, but the output is gibberish. I see the following in Term after hitting the reset button on the sensor:
üüüüààüàüààüüüüüüüüüüüüüàüüüüüüüüüüüüüàààüàüüààüàüàüàüüààüààüüüüüààüüàààüàüüàààüüüàüüüüüààüàüààüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàààüàüüààüàüàüàüüààüààüüüüüààüüàààüàüüàààüàüüà (it looks different on tera term)
The worst part about this whole thing is that I got it working before, changed some stuff around, and can't get back there no matter what I try.
Any help is appreciated. Thanks!
- Labels:
-
PSoC 5LP