Hi, I'm starting to program in PSOC and I have problem with the ADCINC, I made a program for read a LM35, but when i conected it, to psoc it only read cero, if a remplace with a pot i can see the variation, i have been searching a explain but i cant found it. I hope that you can help me. I anex the code. excuse me for me redaction y and the coments in spanish.
#include <m8c.h> // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h" // PSoC API definitions for all User Modules
#include "stdlib.h" //incluimos la libreria para conversiones
#include "delay.h" //incluimos la libreria para retardos
#include "string.h" //incluimos libreria para punto flotante
#define _FTOA_TOO_LARGE -2
#define _FTOA_TOO_SMALL -1
/*El programa realizará una conversion analogica a digital para detectar temperatura mediante un sensor LM35
y visualizarlo posteriormente mediante un LCD con barra grafica.
ADCINC: PGA:
DataFormat: UnSigned. Gain: 1.00
Resolucion: 10bits. Input: AnalogComun_InputMUX_0
Data Clock: VC1(2MHz). Reference: VSS
ClockPhase: Normal. AnalogBug: Disable
PosInput: ACB00
NegInput: --
NegInputGain: Disconected.
REFERENCIAS:
http://www.cypress.com/?rID=58118
http://www.cypress.com/?id=4&rID=47960
http://psocenespanol.blogspot.mx/
http://www.cypress.com/?id=4&rID=60580
Hoja de datas del ADCINC
Hoja de datos del PGA
Hoja de datos lenguaje C
*/
//----------------------------------------------------------------------
// CONDICIONES GLOBALES
//----------------------------------------------------------------------
char*flotante; //puntero para el punto flotante
int valor; //entero para almacenar valores
float temperatura; //flotante para generar voltaje
int estado; //estado de comparacion para el flotante
//----------------------------------------------------------------------
// Codigo de Programacion
//----------------------------------------------------------------------
void main(void)
{
M8C_EnableGInt ; //Abilitamos interrupciones globales.
LCD_Start(); //inicializamos la LCD
PGA_Start(3); //iniciamos el PGA e indicamos que opera con potencia alta (3=PGA_HIGHPOWER)
ADCINC_Start(3); //iniciamos el ADCINC e indicamos que opera con potencia alta (3=ADCINC_HIGHPOWER)
ADCINC_GetSamples(0); //indicamos que el ADC registra muestras continuas.
LCD_InitBG(LCD_SOLID_BG); //inicializamos la barra grafica con lineas
while(1){ //iniciamos el bucle infinito
LCD_Position(0,0); //posicionamos el lcd para escritura
LCD_PrCString("Temperatura:"); //escribimos la etiqueta voltaje
while(ADCINC_fIsDataAvailable()!=0){ //mientras la lectura sea valida
valor=ADCINC_wGetData(); //valor adquirirá el valor de lectura
ADCINC_fClearFlag(); //reseteamos la bandera del ADC incremental
temperatura= (float)valor*100/1023; //convertimos los bits a flotantes
LCD_Position(0,9); //posicionamos el LCD
flotante=ftoa(temperatura,&estado); //conversion para impresion en LCD
LCD_PrString(flotante); //imprimimos el voltaje
LCD_DrawBG(1,0,25,temperatura*.8);
}
Delay10msTimes(20); //creamos un retardo
LCD_Control(1); //resetamos la lcd
}
}
Solved! Go to Solution.
It would help if you upload your project here.
It would help if you upload your project here.
Hola, estoy empezando a programar en PSOC y no tengo problema con el ADCINC, hice un programa para leer un LM35, pero cuando me conected, a PSoC sólo lectura cero, si un remplace con una olla que se puede ver la variación, he estado buscando una explican pero no puedo encontrarlo. Espero que usted me puede ayudar. I Anex el código. perdón por mi redacción y los coments y en español.
Your code needs to be changed to this -
while(ADCINC_fIsDataAvailable() == 0); // Loop until value ready
ADCINC_iClearFlagGetData(); // Clear ADC flag and get data
temperatura= (float)valor*100/1023; //convertimos los bits a flotantes
LCD_Position(0,9); //posicionamos el LCD
flotante=ftoa(temperatura,&estado); //conversion para impresion en LCD
LCD_PrString(flotante); //imprimimos el voltaje
LCD_DrawBG(1,0,25,temperatura*.8);
Has the PGA input been routed to a pin, and pin set to High Z analog ?
Regards, Dana.