POR and LVD setting on 4.5V operation for CY8C64215.

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

・使用条件は以下の通りです。

対象製品:CY8C64215 (enCoRe 3)

Vdd=4.5V

fcore=12MHz.

LVD未使用

この時、LVDとPORの設定は以下で正しいでしょうか?

LVD,

VLT_CR:VM[2:0] = 011b  ;4.0v setting by table15(22page) of CY7C64215 datasheet

設定方法は、PSoC Designer中,Global Resources window 内の"Trip Voltage " =4.00V

*使用時は4.48Vと思いますが、未使用のためイベントが発生しないようPORより低い設定にしています。

POR,

VLT_CR :PORLEV[1:0]=01b  ; 4.39V setting by table15

また、設計方法についてはPSoC Designer 上で生成されるboot.asm内に自動生成されないため、

プログラムの初期化ルーチンでVLT CRの値を上記に設定する。

*データシート上のVLT_CR:POR_MIDに相当するデータシート上の電圧が通常は4.35V未満と思われ

少々高いと思いますが設定可能でしょうか?

*boot.asm内に自動生成する方法がありましたら教えてください。

また、PSoC Designer中、Global Resources window内のPower Settingの値が5.0V/24MHzと3.3V/24MHzの

どちらかしか選べませんが、5V/24MHzの設定で問題ないでしょか?

参照datasheet

http://www.cypress.com/documentation/datasheets/cy7c64215-encore-iii-full-speed-usb-controller

PSoC TRM

http://www.cypress.com/documentation/technical-reference-manuals/cy8cplc20-cy8cled16p01-cy8c29x66-cy...

以上、よろしくお願い致します。

0 Likes
1 Solution
Anonymous
Not applicable

お世話になっております。

回答が遅くなり申し訳ありません。

下記の通り回答いたします。

Q1:VLT_CR PORLEV [1:0] = 01b (4.39V)はベストです。

Q2:はい、ご理解の通りです。

Q3:PORレベルがLVDより大きい場合は、LVD ISRのHALTを無効にしても問題ないです。

よろしくお願いいたします。

Nada

View solution in original post

0 Likes
5 Replies
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

本件如何でしょうか?

0 Likes
Anonymous
Not applicable

下記に回答致します。

1.LVD Trip Voltage は4.00Vに設定することは問題ないですが、必ずLVD ISRのHALTを無効にしないでください。

低電圧が発生した場合、CPUを停止させないとフラッシュの破損が発生します。 これが、LVD ISRでHALTが実行される理由です。

2. PORレベルの設定はboot.asmで行います。 507行目から517行目を確認するか、boot.asmで「VLT_CR_POR_」を検索してください。

よろしくお願いいたします。

Nada

0 Likes
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

Nadaさん

ご回答ありがとうございます。

不明点について再度確認させてください。

Q1.

PORの設定は、Vdd=4.5Vで動作させる場合、以下の設定で問題ないでしょうか?

VLT_CR PORLEV[1:0]=01b (4.39V)

もしくは、PORLEV[1:0]=00b (2.82V)にすべきでしょうか?

Q2.

>2. PORレベルの設定はboot.asmで行います。 507行目から517行目を確認するか、boot.asmで>VLT_CR_POR_」を検索してください。

上記のVLT_CR:PORLEVの値を変更する場合、boot.asm内のPORLEV設定に関するソースを書き換えれば良いということでしょうか?

Q3.

>1.LVD Trip Voltage は4.00Vに設定することは問題ないですが、必ずLVD ISRのHALTを無効にしないでください。

Q3.PORをVLT_CR PORLEV[1:0]=01b (4.39V)に設定した場合、LTD Trip Voltage=4.00vに設定すると先にPORによるリセットがかかり、LVD のイベントは発生しないと思いますが、それでもLVD ISRのHALTを無効にしてはいけないでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

0 Likes
MaKi_350451
Level 5
Level 5
Distributor - TED (Japan)
250 sign-ins First comment on KBA 10 likes given

Nadaさん

お世話になっております。

本件、如何でしょうか?

0 Likes
Anonymous
Not applicable

お世話になっております。

回答が遅くなり申し訳ありません。

下記の通り回答いたします。

Q1:VLT_CR PORLEV [1:0] = 01b (4.39V)はベストです。

Q2:はい、ご理解の通りです。

Q3:PORレベルがLVDより大きい場合は、LVD ISRのHALTを無効にしても問題ないです。

よろしくお願いいたします。

Nada

0 Likes