7 29, 2018
09:48 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
7 29, 2018
09:48 PM
AN2397には、以下のように、CY3240をUART-USBブリッジとして使用する方法について記載がございます。
MiniProg3を上記のように、UART-USBブリッジとして使用することは可能でしょうか?
MiniProg3をUART-USBブリッジとして使用し、PSoC1からのCapSenseデータをモニタしたいです。
※I2Cは使用しない予定です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル
- ラベル:
-
PSoC 1
1 解決策
7 30, 2018
04:22 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
7 30, 2018
04:22 AM
はい、可能です。
MiniProg3のpin6をUARTとしてご使用いただけますので、UART-USBブリッジとして使用できます。
参考までに、CDCで検索しますと、以下のようなスレッドも確認できます。
Re: PSoc 4 UART Tx output to terminal through MINIPROG3
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
1 返信