十二月 26, 2017
09:51 PM
你好. 我这里有三个问题. 1. 听说CY8C29466-24PVXI即将EOL, 是吗? 请帮忙推荐一个替代品. 2. 如果用GPIO向外输出一个3MHZ的clock, 该如何操作? 大概算了下, 如果使用中断的话, 可能只能有100KHZ. 3. 芯片datasheet上说有2个SPI接口, 但是Pin 定义里没有相关说明. 请问SPI 接口该怎么使用? 谢谢!
标签
- 标签:
-
PSoC 1
3 回复数
十二月 28, 2017
01:26 AM
1. 是的,推荐PSoC4/6 Microcontrollers (MCUs) | Cypress Semiconductor
2. 可以考虑用PWM
3. SPI没有固定Pin,理论上所有GPIO都可以配置为 SPI pin. 参考一下 - http://www.cypress.com/documentation/application-notes/an51234-getting-started-spi-psoc-1
Roy Liu
二月 10, 2018
11:17 PM
请问在PSoC1系列中显示 ADC里有decimator,听说decimator可以做为数字低通滤波器使用, 是 这样吗? 请问decimator是什么样的资源? 该如何使用? 有没有相关资料?
PSoC4100S系列中有decimator可以使用吗? Datasheet中没有相关介绍.
二月 13, 2018
06:45 PM