我在木板上放了一杯水。 我拿着木板。我需要一个机制来旋转木板,但是尽管我尝试旋转木板,但该机制应该补偿变化并稳定木板,这样一杯水就不会受到影响,水平保持不变。必须使用 Psoc C059 进行控制,这为我提供了最经济的方法和最简单可行的硬件实现方式。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Automated-Plank-Stabilization-System/td-p/630564

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@ARNair2000

既然你有一块木板和一个旋转点(支点),可以考虑杠杆的主角(阿基米德)。

因此,在木板的另一端(玻璃外面)放置一个配重,以保持玻璃水平。

如果需要,配重应沿着木板移动,以保持木板水平。

此外,你可以使用 3 轴 2g 加速度计来检测木板在 Z 轴(向下轴)上的 1g 处是否不是 100%。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你可以在 Hackster.io 上研究胡安·埃斯特万·帕兹的类似项目,

机器人球和光束第 1 部分:传感器和硬件

RBB 第 2 部分电机位置控制

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@ARNair2000

由于长时间处于不活动状态,该话题被锁定。 当您在设计中使用英飞凌产品时遇到问题时,可以随意创建新话题。

最好的问候

Bhamy Narasimha Shenoy

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/Automated-Plank-Stabilization-System/m-p/686459

0 点赞