Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 フォーラムのディスカッション

Aki_Seki
PSoC™ 4
CY8C4A45LQIを使ったユニットの開発を検討しています。 IDACを10chのAMUXを使う際、抵抗値が低い端子のためP0.0~P0.8,P4.0,P4.1を使いたいのですが、P0.0とP0.1がSWD端子となっていて、2kΩ程度の負荷を接続するとファームウェアの書き込みを行うことが出来なくな... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
こんにちは。 前のスレッドを参照すると、次のようになります。CY8C4A45LQIのSWDインターフェースについて - Infineon Developer Community セカンダリSWDポートペアを選択するためにSFLASH_SWD_CONFIGプログラムするための関数呼び出し(またはアルゴ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
顧客とのやり取りにより、LEDメーカーのウェーブはんだ付け製造技術のために、DPAKおよびSOT223を照明市場向けに開発する必要があることが示されました。 主要な顧客はそれを必要としています。 Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
新人の素朴な質問: PSoC 6 101レッスン1-3ビデオの「Hello World PWM」の例でPWMデューティサイクルを変更したいと思います。 以下に示すように、比較 0 の値を 100 に変更しましたが、再プログラムしてもデューティ サイクルは変わりません。 私が間違っているかもしれないこ... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
あいさつ。 PSoC 4 デバイスである CY8C4248LQI-BL583T 用の BSP を Modus Toolbox で作成する必要があります。 これは、BSP Assistant デバイス メニューでは使用できません。 誰かがテンプレートとして使用できる近い代替品、または別の解決策を私に指... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
ModusToolBox IDEで新しいアプリケーションを作成する場合、下の画像に記載されているようにエラーが表示されます   Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
CY8CPROTO-040T开发板,采用MTB开发环境,例程采用如下截图的方式生成,Debug时会报如下错误,请帮忙看看,谢谢。 Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
親愛なるチーム、 CY8CKIT-149 PSOC 4100s Plus プロトタイピング キットをすでに使用しています。I2C プロトコルは完了していますが、CAN プロトコルを実装したいと考えています。実装方法を教えてください。デモ コードが利用できないため、ご協力をお願いします。   Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
あらゆるアプリケーションに適したインフィニオンの最も低消費電力のMCUを見つけるにはどうすればいいですか?必要な機能の後、アクティブ時間、クロック速度、メモリ保持量、および必要な最小ウェイクタイムがすべて要因になることを理解しています。 インフィニオンは、MCUの総消費電力を見積もる方法を持っていま... Show More
Translation_Bot
PSoC™ 4
  キャップセンス(スライダー)がeepromにデータを保存していませんか?     #include "project.h" (project.h) を#include #include "Em_EEPROM.h"#define LED_OFF 0#define LED_ON 1ボイドHandle... Show More