Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4 フォーラムのディスカッション

YuMa_1534086
PSoC™ 4
PSoC4Sで下図のように2つの端子に接続されているセンサーパッドを一つのCapSense(CSD)として動かしたい場合の対処方法を教えて下さい。下図で言うと、2つの青色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor A)とし、また2つの緑色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor B)として動作... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4
CE97088を動作させております。CE97088サンプルでは、割り込み処理行っていますでしょうか?ADC_SAR_Seq_IRQが設定されているようですが、プログラム内には割り込み処理は見当たりません。 Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4

DMAの停止方法は、API"DMA_ChDisable()"を使用する以外にありますか?

RyYo_1406951
PSoC™ 4

DMAの割り込みが発生するタイミングはいつになりますか?

転送完了後でしょうか?

RyYo_1406951
PSoC™ 4
以下の様に、引数にアドレスを指定するAPIがありますが、リソースのレジスタは何を参考にすればよいでしょうか?DMA_Start(void * srcAddress, void * dstAddress) リソースのhファイルとかでしょうか?(PWM.hとか?) Show More
ShMi_1495391
PSoC™ 4
CapSenseのRadial Sliderでは、下図のようなパターンでセンシング可能でしょうか?また、下図ではセンサ幅が10mmとしておりますが、推奨のサイズはありますか? Show More
KiIk_1367071
PSoC™ 4
 PSOC4100Sシリーズでの、タッチキー用シールド電極用ピンについて、質問があります。現在検証している、静電容量タッチキー用のキー電極シートにおいて、シールド電極に相当する電極パターンの負荷容量が大きく、1本のシールドピンでは駆動能力が足りないような感じの挙動があります。Capsense v6.... Show More
TASU_1799426
PSoC™ 4
CapSense TunerをMiniProg3のUARTで接続したいのですがうまく接続できません。添付データシート PSoC 4 Capacitive Sensing (CapSense®) の P121のStep2の方法で接続したいと考えています。接続方法を教えてください。現在CY8CKIT-0... Show More
RyYo_1406951
PSoC™ 4

CY8CKIT-149(PSoC4100SP)で、動作するCANサンプルありますか?

ShMi_1495391
PSoC™ 4

PSoC 4の消費電力を算出できるExcelツールなどはありますか?